Eine große Welle in blau und grün überschlägt sich.

La durabilité chez IDS

Notre gestion durable et éthique protège activement l’environnement.

— Principe directeur d'IDS —
Une caméra industrielle IDS sous de nombreuses branches avec des feuilles vertes sur un fond blanc.

Caméras à compensation carbone

L'empreinte CO2 des caméras uEye CP et ACP est entièrement compensée. L'un des moyens d'y parvenir est de soutenir le projet First Climate « Efficient cookstoves in Uganda ».

Informations complémentaires

Caméras à compensation carbone

#CO2-neutral #uEyeCP #uEyeACP

Une caméra industrielle IDS sous de nombreuses branches avec des feuilles vertes sur un fond blanc.
Logistique durable chez IDS grâce à des transports compensés en CO2

Logistique verte

Outre le développement et la production de caméras respectueuses du climat, il nous semble également évident de les livrer à nos clients de la même manière. Pour ce faire, nous utilisons des matériaux d'emballage recyclés sans plastique et un transport neutre en CO2 dans le monde entier.

Informations complémentaires

Logistique verte

#logistics #packaging #gogreen

Logistique durable chez IDS grâce à des transports compensés en CO2
Installations photovoltaïques sur le toit du siège social à Obersulm

La protection du climat permet d'économiser de l'énergie

La protection du climat est étroitement liée à la question de la production d'électricité. IDS utilise de l'électricité 100 % verte, du gaz vert et de l'énergie solaire autoproduite.

Informations complémentaires

Protection du climat par l'électricité et la technologie

#greenpower #renewableenergy #technology

Installations photovoltaïques sur le toit du siège social à Obersulm
Une voiture électrique est rechargée à une borne de recharge IDS.

Mobilité écologique

La gestion de la mobilité des entreprises contribue de manière significative à la protection de l'environnement. Parallèlement à l'utilisation de véhicules d'entreprise électriques, il est également possible de louer un vélo d'entreprise ou de bénéficier d'un ticket subventionné pour les transports publics locaux.

Informations complémentaires

Mobilité écologique respectueuse des ressources

#emobility #publictransport #bicycle

La mobilité est un aspect de la protection de l'environnement. IDS s'est fixé pour objectif de convertir l'ensemble de sa flotte en voitures électriques. Depuis 2017, il existe déjà plusieurs stations de recharge électrique sur le site de l'entreprise ; elles sont alimentées par de l'électricité autoproduite.

Pour encourager l'utilisation des transports publics, IDS subventionne les billets sur le réseau de transport régional.

Le vélo est encore plus écologique que les véhicules électriques ou les transports publics. C'est pourquoi nous offrons à nos collaboratrices et collaborateurs la possibilité de louer un vélo d'entreprise, ce dont ils profitent volontiers.

Une voiture électrique est rechargée à une borne de recharge IDS.
Une utilisation responsable des ressources : des trajets de transport courts grâce à la régionalité

Une réflexion respectueuse du climat

Le travail chez IDS est également conçu pour être respectueux du climat. Le bureau sans papier n'a rien de nouveau, mais il facilite grandement le télétravail. La régionalité est également une priorité absolue. Cela signifie que notre restaurant d'entreprise est non seulement durable, mais qu'il est également approvisionné par des producteurs régionaux.

Informations complémentaires

Des actions respectueuses du climat et de nouvelles réflexions chez IDS

#digital #regional #mindful

Une utilisation responsable des ressources : des trajets de transport courts grâce à la régionalité
Protection de l'environnement grâce à nos propres colonies d'abeilles

De vraies petites abeilles

En plus de nos collaborateurs qui travaillent dur, des abeilles peuplent également les terrains de l'entreprise IDS. Le fondateur et associé Jürgen Hartmann et son épouse Ellen sont des apiculteurs passionnés et contribuent à la protection de la biodiversité avec leurs ruches.

Informations complémentaires

Des petites abeilles occupées sur les terrains de l'entreprise

#savethebees #beekeeper #nature

La conscience générale de l'environnement se manifeste, entre autres, par l'importance accordées aux abeilles. Pour protéger la biodiversité, les terrains de l'entreprise IDS sont peuplés de colonies d'abeilles. Celles-ci appartiennent au fondateur et associé, Jürgen Hartmann, et sa femme. Avec les abeilles et une plantation favorable aux insectes sur le terrain de l'entreprise, IDS contribue à la protection des espèces et à la préservation de notre écosystème. En outre, les nombreux pollinisateurs assidus aident l'agriculture environnante.

Protection de l'environnement grâce à nos propres colonies d'abeilles

Apprenez à mieux nous connaître !

Vous trouverez ici plus d'informations sur notre entreprise, notre esprit innovant et nos applications préservant les ressources avec les caméras IDS.