Rapport d’application IDS : Gros plan sur les textiles historiques
Nouvelles approches pour l'étude des influences environnementales néfastes sur les objets textiles grâce au traitement d'image
La conservation préventive joue un rôle important dans la préservation des œuvres d'art et des biens culturels. Afin de préserver leur état authentique le plus longtemps possible, il est indispensable de ralentir les processus de vieillissement et d'évaluer les facteurs d'altération des matériaux. Les méthodes des sciences naturelles et culturelles pour comprendre le comportement des matériaux constituent des paramètres importants qui nécessitent une approche interdisciplinaire. Les textiles comptent parmi les biens artistiques et culturels les plus fragiles. Au cours de leur fabrication et de leur manipulation, de leur présentation et de leur conservation, ils sont souvent exposés à des influences qui peuvent avoir des effets néfastes sur leur matériau.
La start-up française S-MA-C-H s'est penchée sur la tapisserie de Bayeux dans le cadre d'un projet de recherche et a développé, avec l'aide de caméras IDS, un système qui fournit des informations précieuses pour une conservation et une présentation optimales de cet objet fragile et exceptionnel.
Le système se compose de capteurs de température et d'humidité ainsi que d'un capteur de force pour enregistrer la pression gravitationnelle. En guise de cœur et de cerveau : un système de corrélation d'images numériques (DIC) plein champ 2D sans contact, constitué d'une USB 3 uEye CP et d'un logiciel de corrélation d'images numériques développé par l'Institut français Pprime.