Laboratoire, diagnostic, traitement, rééducation : ce qui est important pour les caméras
Comment les caméras industrielles IDS posent des jalons dans le domaine des sciences médicales et de la vie
Lorsqu'il s'agit de santé, personne ne veut faire de compromis. Les caméras industrielles ont donc une énorme responsabilité dans le domaine des technologies médicales. Notre nouvelle page d'accueil présente des applications pratiques et explique comment nos caméras répondent aux exigences de qualité les plus élevées.
Une particularité de l'environnement du marché de la médecine et des sciences de la vie est la part importante de développements personnalisés. Dans ce domaine, notre équipe dispose d'une expérience énorme, aussi bien dans la personnalisation de logiciels que de matériel. Pour la conception et la certification d'applications médicales, il est également important que les composants soient disponibles très longtemps et dans la même configuration.
Et bien sûr, la qualité de l'image a son rôle. Si la caméra doit être très sensible à la lumière, nous recommandons par exemple le capteur Sony Starvis 2 IMX662, disponible dans les familles uEye+ XCP et XLS. Les capteurs carrés, quant à eux, sont très demandés dans les applications de microscopie. Nous proposons ici par exemple le modèle U3-3990CP Rev 2.2, une caméra USB3 équipée d'un capteur CMOS Sony IMX541 de 1,1". Nos caméras sont aussi variées que les demandes du domaine des technologies médicales. Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !