Découvrir la technologie moderne de manière ludique : Caméra IDS au Deutsches Museum
Le nouvel îlot thématique sur la robotique illustre le thème tendance du traitement d'images
L'exposition « Robotique » au Deutsches Museum à Munich (Allemagne) présente sur plusieurs îlots thématiques l'utilisation de robots dans différentes applications : dans les soins et la médecine, dans le ménage, dans les jeux et l'apprentissage et dans l'industrie. Depuis peu, une caméra IDS y est également utilisée. Depuis la fin de l'année 2023, l'USB3 uEye CP sert d'œil à une station de travaux pratiques qui permet de découvrir de manière interactive la technologie d'avenir qu'est le traitement de l'image. La démonstration a été conçue et développée par la société MVTec Software GmbH.
« Comment un robot peut-il voir ? » est la question centrale de l'îlot thématique, dans le cadre duquel les visiteurs peuvent expérimenter sur la station les capacités des robots grâce à la vision industrielle et leur contribution actuelle à notre société et au monde du travail. En prenant l'exemple d'un terrain de jeu sur lequel se trouvent différents objets, les personnes intéressées découvrent par exemple le fonctionnement de la reconnaissance d'objets. Pendant qu'ils tiennent un objet sélectionné sous la caméra IDS, celui-ci est identifié à l'aide des technologies les plus modernes, en l'occurrence une caméra 2D particulièrement performante d'IDS et un logiciel de traitement d'image intelligent de la société MVTec. Les résultats de différentes applications de vision industrielle s'affichent ensuite sur les écrans, comme l'emplacement, le type d'objet et le code-barres lu. Ainsi, les robots sont notamment capables de trouver, de saisir et d'attribuer des objets de manière autonome, par exemple dans le cadre d'applications pick-and-place.
« Lorsque notre compagnon de longue date MVTec est venu nous voir avec cette idée d'exposition, nous avons été tout de suite emballés », explique Jan Hartmann, directeur général d'IDS. « Notre motivation a toujours été de rendre le traitement d'images aussi simple que possible et d'abaisser ou d'éliminer les éventuels obstacles. C'est pourquoi ce projet, que nous avons été heureux de soutenir, correspond parfaitement à notre philosophie. Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant apporter, avec notre caméra, une petite contribution à cette exposition passionnante sur les thèmes prometteurs de la vision industrielle et de l'apprentissage profond. »
Le traitement d'images évolue par bonds, l'intelligence artificielle poussant la technologie toujours plus loin. Les systèmes basés sur l'IA ouvrent à cet égard de nombreuses possibilités. Afin de rendre le thème de l'apprentissage profond (deep learning) non seulement compréhensible pour les non-initiés, mais aussi utilisable rapidement et facilement, IDS a élargi sa gamme de produits il y a plusieurs années déjà avec un système complet pour l'utilisation de caméras intelligentes. « En ce qui concerne cette technologie également, nous voulons rendre l'utilisation des systèmes de vision basés sur l'IA aussi simple que possible pour les utilisateurs en adaptant la technologie grand public. Nous souhaitons au Deutsches Museum un franc succès avec un grand nombre de visiteurs. »