Une étape majeure dans l'automatisation des blanchisseries industrielles
Système de vision robotique intelligent pour le processus de déconvolution en blanchisserie opérant avec succès
"VELUM" démontre sa compétence dans la région de Munich. Grâce au système ainsi dénommé, utilisant à la fois des caméras 2D et 3D de IDS, la start-up en deep-tech, sewts GmbH, de Munich, automatise l'une des dernières étapes manuelles restantes dans les grandes blanchisseries industrielles, le processus de dépliage. Aujourd'hui, le dernier voile ("veil") autour de VELUM (couvercle, voile, en latin) a été levé, le premier système installé et mis en œuvre, d'autres suivront dans les prochaines semaines. À l'avenir, le système de vision robotique, prêt pour une production de séries, dépliera une moyenne de 500 à 600 textiles par heure dans les entreprises pionnières du sud de l'Allemagne.
« Grâce à ce système, les grandes blanchisseries peuvent combler une autre lacune significative en transformant un travail manuel complexe en automatisation fluide, » explique Tim Doerks, co-fondateur de sewts et directeur de la technologie ("CTO"). Ainsi, les entreprises, qui traitent d'immenses quantités de textiles pour les hôtels, hôpitaux ou maisons de retraite, sont de plus en plus optimisées, ce qui n’a pas qu’un effet positif sur les coûts. Utilisé couramment, le système VELUM peut contribuer à automatiser la manutention, ainsi que la production de vêtements et à les relocaliser, de façon rentable, sur le lieu d'exploitation. De cette manière, les distances de transport sont réduites, des chaînes d'approvisionnement plus fiables créées, des émissions de CO2 évitées et la surproduction endiguée.
En plus du prochain développement de VELUM, sewts a déjà démarré le développement d'une deuxième solution d'automatisation qui simplifiera beaucoup le traitement des retours de vêtements dans le secteur du e-commerce.
Un potentiel encourageant pour des applications dans lesquelles les caméras IDS aident à préserver des ressources précieuses.
Lisez le cas pratique détaillé ici: Grande lessive