Un robot joue à "pierre, papier, ciseaux" - 1ère partie
Reconnaissance des gestes avec une caméra intelligente
Sebastian Trella est un passionné de technique et de robotique. Dans son propre blog, il se lance sans cesse de nouveaux défis.
Mais jusqu'à présent, il n'a guère travaillé avec le traitement d'images. Le robot LEGO® MINDSTORMS® d'un collègue, capable de reconnaître les gestes d'une main grâce à plusieurs capteurs différents, lui a toutefois donné une idée : « Le robot doit pouvoir « voir » ».En cherchant la caméra appropriée, il est tombé sur IDS NXT : un système complet permettant d'utiliser le traitement intelligent des images. Il répondait à toutes les exigences et, grâce à l'intelligence artificielle, il peut aller plus loin que la simple reconnaissance des gestes.