Rapport d’application IDS : précis au point près
Une solution de traitement d'image 3D avec des caméras 2D, de l'IA et de la robotique optimise l'environnement de fabrication
Le secteur de la fabrication est actuellement confronté à un certain nombre de défis. Les changements technologiques, les questions environnementales urgentes et la mondialisation exigent des adaptations, comme l'investissement dans de nouvelles technologies, la préservation des ressources ainsi que l'optimisation et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. L'automatisation par la robotique est devenue a force motrice dans ce domaine, l'intelligence artificielle (IA) jouant de plus en plus un rôle clé. Pour reproduire les processus de production dans sa propre entreprise avec l'IA, une intégration aussi simple que possible ainsi que la réduction des phases d'entraînement sont des facteurs décisifs. La startup britannique Cambrian Robotics Ltd répond à ce besoin avec une solution basée sur la technologie de vision 3D avec IA.
Le système intelligent de traitement d'image pour diverses applications robotiques dans la production assure une plus grande efficacité lors des tâches de montage ou dans la logistique d'entrepôt. Il est utilisé pour le bin picking rapide et le pick-and-place, l'alimentation précise de pièces pour les machines ainsi que pour différentes étapes de travail lors de la manipulation de matériel. Cambrian Vision se compose d'un module pour bras robotisés, d'une unité de calcul avec logiciel intelligent et d'un module équipé de deux caméras uEye+ XCP d'IDS.