Analyse de tableaux à l'aide de caméras uEye SE d'IDS
Sur la piste des anciens maîtres
La « Vierge aux rochers » (Virgin of the Rocks) est une œuvre célèbre de Léonard de Vinci. Le tableau existe en deux versions. L'une est présentée à la National Gallery de Londres.
Son rayonnement actuel est dû à une restauration complexe. Les méthodes de recherche les plus modernes, y compris la technique de traitement d'image, ont été utilisées. Le micro-spectromètre de fluorescence X à résolution spatiale M6 JETSTREAM de la société Bruker Nano GmbH de Berlin a joué un rôle décisif. Ce spectromètre permet en effet d'examiner des particules de peinture les plus infimes et de s'immerger dans les profondeurs des couches de peinture. Deux caméras USB de la société IDS Imaging Development Systems GmbH fournissent les informations optiques nécessaires sur la surface de l'échantillon et veillent au positionnement exact de la plage de mesure.