Quelle est la différence entre la technologie temps-de-vol, la stéréovision et la lumière structurée ?

Deux caméras 3D montés sur un rail métallique

Synthèse

La technologie temps-de-vol (ToF), la stéréovision et la lumière structurée diffèrent principalement par leur principe de mesure, leur précision et leur adéquation à certaines applications.
La technologie temps-de-vol est particulièrement adaptée à la saisie 3D rapide en temps réel et aux objets en mouvement.
La stéréovision est utile lorsque des nuages de points précis et une plage de mesure flexible sont requis.
La lumière structurée offre la plus grande précision de détail et est fréquemment utilisée pour la mesure et l'inspection.
Le choix de la méthode la plus adaptée dépend de critères tels que la vitesse, la précision, la portée et la luminosité ambiante.

Pourquoi a-t-on besoin de données de profondeur ?

Dans le traitement d'images industriel, les images bidimensionnelles ne suffisent souvent pas. Des applications telles que le dévracage, la robotique, le contrôle qualité ou la navigation autonome nécessitent en outre des données de profondeur afin de déterminer de manière fiable les distances, les positions et l'étendue spatiale des objets. Ainsi, les machines peuvent non seulement identifier les objets présents dans une scène ainsi que leurs caractéristiques, mais aussi déterminer leur position dans l’espace, leur distance et leur volume. Cela permet, par exemple, un pilotage précis des robots.

La technologie temps-de-vol (ToF), la stéréovision et la lumière structurée suivent des approches techniques différentes pour la saisie de profondeur. Ils ont toutefois un point commun : Ils génèrent des cartes de profondeur ou des nuages de points tridimensionnels à partir desquels des informations spatiales peuvent être dérivées.

Conteneur industriel avec encart d’analyse 3D coloré

Comment fonctionne la technologie temps-de-vol (ToF) ?

Les caméras temps-de-vol fonctionnent selon le principe de la mesure de distance active. La caméra émet un faisceau lumineux et mesure le temps que met la lumière (généralement émise par un laser) pour atteindre l'objet et revenir vers le capteur. À partir de ces informations, il est possible de calculer la distance par rapport à l'objet.

On distingue généralement la mesure du temps-de-vol directe de la mesure du temps-de-vol indirecte. La mesure du temps-de-vol directe permet de déterminer le temps réel que met la lumière pour effectuer un aller-retour. Cependant, les caméras industrielles ToF reposent souvent sur ce que l'on appelle le temps-de-vol indirect (iToF). Dans ce cas, la distance est calculée à partir du déphasage entre le signal lumineux émis et le signal reçu.

Un avantage essentiel des systèmes ToF réside dans le fait que les informations de profondeur peuvent être acquises simultanément pour chaque pixel. La technologie iToF permet d'obtenir des images haute résolution avec des fréquences d'images très élevées. Par conséquent, les caméras ToF sont particulièrement adaptées aux processus rapides et aux objets en mouvement.

Points forts de la technologie temps-de-vol

  • Acquisition 3D rapide en temps réel
  • Informations de profondeur pour tous les pixels d’une image acquise.
  • Convient aux objets en mouvement
  • Intégration système relativement simple
  • Mesure de distance fiable sur de grandes zones de travail
  • Solution économique pour de nombreuses applications industrielles 3D

Limites de la technologie temps-de-vol

  • Précision généralement inférieure à celle des systèmes à haute résolution de stéréovision ou de lumière structurée
  • Les effets de trajets multiples peuvent influencer les résultats de mesure
  • Les surfaces réfléchissantes peuvent entraver la qualité de la mesure
  • Dépendance à un éclairage actif
  • La plage de mesure est limitée par les performances du capteur et du système d’éclairage.
Caméra compacte sous un rail métallique en milieu industriel

Comment fonctionne la stéréovision ?

La stéréovision s'inspire de la vision humaine et utilise au moins deux caméras qui capturent la même scène sous des angles différents. La profondeur est calculée par triangulation à partir des différences observées entre les images. La distance d'un objet est alors déterminée à partir des relations géométriques entre les positions des caméras.

Dans le cas de la stéréovision passive, la détermination de la profondeur s'effectue exclusivement à partir des caractéristiques de l'image. Cette méthode fonctionne particulièrement bien lorsque la surface d'un objet présente suffisamment de relief ou de texture.

Les systèmes de stéréovision active sont souvent utilisés pour les surfaces peu texturées, unicolores ou réfléchissantes. Un projecteur projette un motif de points aléatoire ou prédéfini sur la scène, ce qui permet de réaliser un calcul fiable de la profondeur même dans des conditions difficiles.

La stéréovision active fait ainsi le lien entre la stéréovision classique et la lumière structurée. Les caméras 3D industrielles modernes combinent les avantages de la triangulation avec une projection de texture ciblée.

Points forts de la stéréovision

  • Grande précision de mesure, robustesse
  • Nuages de points détaillés
  • Adaptation flexible à différentes plages de mesure
  • Très bien adaptée aux applications de dévracage
  • La fonction de stéréo active fonctionne également avec des objets peu texturés (lisses ou unicolores)

Limites de la stéréovision

  • Calibrage plus complexe que pour les systèmes ToF
  • Charge de calcul plus importante
  • La stéréovision passive requiert des surfaces suffisamment texturées
  • Les zones masquées peuvent entraîner des lacunes dans les données
  • Les objets en mouvement peuvent influencer la qualité de la mesure
  • Plus sensible à la lumière ambiante
Caméra Ensenso XR avec deux caméras IDS sur rail métallique

Comment fonctionne la lumière structurée ?

Les systèmes à lumière structurée projettent des motifs lumineux définis sur un objet. Les motifs les plus courants sont des bandes, des lignes ou des structures en grille. Une caméra enregistre ensuite la déformation de ces motifs sur la surface de l’objet.

La forme et la position du motif projeté étant connues, la géométrie de l'objet peut être calculée avec une grande précision. La lumière structurée repose également sur le principe de la triangulation, mais utilise en plus la projection active d’un motif connu.

Grâce à la projection contrôlée, il est possible de générer des reconstructions de surface très détaillées. C'est pourquoi la lumière structurée est fréquemment utilisé pour des tâches de mesure et d'inspection.

Points forts de la lumière structurée

  • Très grande précision de mesure
  • Reconstruction détaillée des surfaces
  • Haute résolution des données 3D
  • Adapté aux tâches de mesure et d'inspection
  • Très bons résultats pour les objets de petite à moyenne taille

Limites de la lumière structurée

  • Sensible à une forte luminosité ambiante
  • Les objets en mouvement compliquent la mesure
  • Portée généralement limitée
  • Projecteur supplémentaire requis
  • Complexité accrue du système
Caméra contrôlant des objets sur un rail vu d’en haut

En quoi la technologie temps-de-vol, la stéréovision et la lumière structurée diffèrent-elles les unes des autres ?

Critère

ToF

Stéréovision

Lumière structurée

Principe de mesure

Décalage temporel ou déphasage

Triangulation à partir de plusieurs images de caméra

Projection de motifs et triangulation

Portée

moyenne à élevée

flexible

courte à moyenne

Précision

moyenne à élevée

élevée

très élevée

Objets en mouvement

très bien adaptée

bien adaptée

adaptée de manière limitée

Lumière ambiante / Extérieur

bien adaptée

bien adaptée

moins bien adaptée

Surfaces sans texture

bien adaptée

bien adaptée (actif) / adaptée de manière limitée (passif)

très bien adaptée

Complexité du système

faible

moyenne

élevée

Coûts relatifs

faible

moyenne

moyenne à élevée

Quelle technologie 3D choisir ?

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une mesure rapide de la profondeur en temps réel et de détecter de manière fiable des objets en mouvement, la technologie temps-de-vol est souvent le premier choix. Ce procédé fournit des données de profondeur à partir d'une seule image, est souvent relativement peu coûteux à mettre en œuvre et convient particulièrement aux applications dans les domaines de la robotique, de la logistique et de l'automatisation.

Si des nuages de points haute résolution et des données 3D précises sont nécessaires, la stéréovision offre souvent le meilleur compromis entre précision et flexibilité. Les systèmes de stéréovision active permettent également la détection fiable d’objets présentant peu de texture en surface et se sont imposés notamment dans les applications dévracage.

Lorsqu’une précision de mesure maximale ainsi qu’une reconstruction particulièrement détaillée des surfaces sont requises, la lumière structurée est souvent privilégiée. Ce procédé est particulièrement adapté aux tâches de mesure, de contrôle et d'inspection.

Le choix de la technologie 3D appropriée dépend des exigences de l'application concernée. Des facteurs tels que précision, vitesse, portée et conditions environnementales sont déterminants.

Application

Recommandation

Explication

Dévracage

Stéréovision

Fournit des nuages de points détaillés permettant une détection fiable des objets et des points de préhension.

Palettisation et logistique

ToF ou stéréovision

Les grands volumes de travail et l’acquisition rapide de données 3D sont au premier plan.

Contrôle qualité

Lumière structurée

Particulièrement adapté pou les mesures précises de géométrie et de surface.

Robotique et navigation

ToF

Mesure de distance en temps réel, même dans des environnements dynamiques.

Mesure dans le domaine médical

Stéréovision ou lumière structurée

Haute précision dans l’acquisition des structures de surface.

Agriculture et applications en extérieur

ToF

Convient aux longues distances et aux conditions environnementales variables.

Quels sont les produits IDS qui prennent en charge ces procédés ?

IDS propose à la fois des caméras 3D basées sur le temps-de-vol et des systèmes de stéréovision active, offrant ainsi des solutions adaptées à un large éventail d'applications 3D industrielles.

Ensenso : stéréovision active pour des données 3D précises

Les caméras Ensenso sont basées sur la stéréovision active et combinent des caméras stéréo avec une projection de texture intégrée. Cela permet également de détecter de manière fiable des objets ayant une faible structure de surface.

Pour des applications telles que le dévracage, la robotique ou l'automatisation, la technologie FlexView permet en outre de générer des nuages de points plus denses et plus complets en combinant plusieurs acquisitions.

Domaines d'application typiques

  • Dévracage
  • Robotique
  • Automatisation
  • Détection d'objets
  • Contrôle qualité

En savoir plus :

Nion : temps-de-vol indirect pour une acquisition 3D en temps réel

Les caméras 3D-ToF Nion reposent sur le procédé de mesure du temps-de-vol indirect et fournissent des données de profondeur haute résolution en temps réel. Le capteur ToF intégré de 1,2 MP permet une acquisition 3D rapide et fiable, même avec des objets en mouvement et dans des conditions environnementales exigeantes.

Dotées d’un indice de protection IP67 et conçues pour une utilisation en extérieur, les caméras sont parfaitement adaptées aux applications industrielles dans les domaines tels que la logistique, la robotique et l'automatisation.

Domaines d'application typiques

  • Robotique mobile
  • Logistique
  • Navigation
  • Palettisation
  • Automatisation

En savoir plus :

Comment IDS prend en charge les applications de lumière structurée ?

De nombreuses applications, traditionnellement réalisées avec des systèmes à lumière structurée, peuvent aujourd'hui également être mises en œuvre avec la stéréovision active. Grâce à la combinaison de la triangulation et de la projection de texture, les systèmes Ensenso couvrent de nombreux domaines d'application tels que le dévracage, la robotique ou l'inspection 3D industrielle.
Pour toute question concernant le choix de la technologie 3D la mieux appropriée ou la mise en œuvre d'applications concrètes, notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner.

IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas dirige la stratégie marketing mondiale en tant que Head of Marketing chez IDS depuis 2011. Il est responsable de la communication d'entreprise, de la gestion de la marque, des campagnes numériques, de l’évolution du contenu et des fonctionnalités des sites web de l’entreprise et du Webstore B2B, ainsi que de la création de la documentation technique. Son objectif principal est d'allier technologie et créativité afin de positionner clairement IDS dans le domaine du traitement industriel de l'image.