Portique photographique automatique pour la documentation des processus intralogistiques

Portique photographique automatique pour la documentation des processus intralogistiques

En raison de la numérisation dans l'Industrie 4.0, la logistique interne est soumise à des changements constants. La traçabilité interne, c'est-à-dire le suivi des marchandises dans l'entrepôt ou le site de production, joue un rôle de plus en plus important à cet égard. Les fabricants et les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la sécurité et à la qualité des produits. Il faut donc éviter les plaintes coûteuses et nuisibles pour l'image. Les systèmes d'automatisation peuvent contribuer à optimiser le contrôle des marchandises tout en facilitant et accélérant le travail des opérateurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Application

Le P.Portal est utilisé chez Schnellecke pour inspecter les conteneurs dans lesquels sont transportés des composants. A des fins de documentation et de preuve en cas de réclamation, les conteneurs remplis doivent être photographiés. Jusqu'à présent, cette tâche était exécutée manuellement par des employés munis d'appareils photo numériques. Aujourd'hui, quatre caméras de la gamme uEye CP prennent chacune des photos des conteneurs correspondants. Grâce à un capteur de déclenchement, cela se fait avec une précision répétée et de manière complètement automatique. Le système multi-caméras basé sur PC affiche et stocke les données d'image simultanément. Les caméras sont montées sur une construction en forme de pont sous laquelle il suffit de déplacer les conteneurs à documenter. Ces conteneurs sont automatiquement photographiés sur les 4 côtés (avant/arrière/gauche/droite) lors de leur passage, un capteur de distance assurant le déclenchement.

En principe, les positions des caméras sont librement sélectionnables ; dans le cas présent, elles sont situées à gauche et à droite du portique. Deux extensions latérales du portique permettent de prendre toutes les photos en même temps. Le module Smart Light en option assure un contrôle intelligent de la lumière pendant le processus de capture d'images, permettant de réaliser des économies sur les coûts énergétiques.

Portique photographique avec positions de la caméra librement sélectionnables
Portique photographique avec positions de la caméra librement sélectionnables
Les caméras industrielles USB3 Vision d'IDS détectent de manière fiable les conteneurs qui passent, y compris lorsque les trains logistiques roulent à grande vitesse.
Les caméras industrielles USB3 Vision d'IDS détectent de manière fiable les conteneurs qui passent, y compris lorsque les trains logistiques roulent à grande vitesse.

Logiciel

À l'aide du logiciel développé par Pose Automation, les images sont stockées dans le système du client avec la date et l'heure en temps réel. « L'important pour nous dans le développement du logiciel ainsi que dans l'ensemble du système était le degré élevé d'automatisation du processus de photographie.

De plus, P.Portal propose la pixellisation du visage avec une technologie d'apprentissage en profondeur et il est conforme à la norme DGSVO », poursuit Sebastian Pose. En outre, des extensions modulaires sont possibles, comme la technologie verte « Lumière intelligente » utilisée ici, qui détermine l'allumage et l'extinction automatique d'un éclairage uniforme lors d'un passage. D'autres modules, tels que « Lecture de code », « Réservation en direct » et « Enregistrement intelligent », complètent l'offre.

Chaque conteneur photographié sur 4 côtés est affiché en temps réel sur le moniteur.
Chaque conteneur photographié sur 4 côtés est affiché en temps réel sur le moniteur.

USB 3 uEye CP : une rapidité exceptionnelle, une fiabilité exceptionnelle, des capteurs exceptionnels !

Schnellecke Logistics SE
Pose Automation GmbH