Comptage intelligent des passagers sur les ferries, basé sur des caméras, pour plus de transparence et de prévisibilité dans le transport local

Le système Adigo nPax détecte les passagers d'une voiture avec la caméra uEye CP

Quand les caméras comptent

L'enregistrement précis des chiffres de fréquentation est essentiel pour les entreprises de transport - il permet d'optimiser les horaires, de mieux utiliser les capacités et d'organiser les transports publics de manière plus efficace. Le comptage des passagers par caméra est une solution moderne pour y parvenir. Des systèmes de traitement d'images intelligents détectent automatiquement et avec précision le nombre de personnes qui montent et descendent du véhicule - sans aucun comptage manuel. L'entreprise norvégienne Adigo Mechatronics a développé Adigo nPax, un système de ce type spécialement conçu pour les ferries. Les images nécessaires sont fournies par une caméra industrielle de l'entreprise IDS Imaging Development Systems GmbH. Mais comment cette technologie fonctionne-t-elle exactement, quels sont ses avantages et où est-elle déjà utilisée ?

Application

Les réglementations maritimes internationales exigent des exploitants de ferries qu'ils connaissent le nombre exact de passagers à bord - une tâche qui est traditionnellement effectuée durant le processus de billetterie. Mais avec l'automatisation, l'embarquement sur les ferries s'est de plus en plus orienté vers des modèles free-flow. Les véhicules et les passagers peuvent aller ou venir directement sur le ferry sans passer par les contrôles classiques de billets ou les barrières. Des systèmes automatisés basés sur des caméras, des capteurs ou des technologies de péage numérique enregistrent en temps réel les numéros d'immatriculation des véhicules ou le nombre de passagers. L'objectif : Un processus d'embarquement rapide et fluide, sans files d’attente ni contrôles manuels.

Cependant, le comptage des passagers dans les véhicules en mouvement reste un défi qui nécessite souvent du personnel, surtout en cas de forte affluence ou lorsque de jeunes enfants sont assis dans des véhicules aux vitres teintées. C'est là qu'intervient le système Adigo nPax : Grâce à la combinaison d'une caméra et d'algorithmes basés sur l'IA, il enregistre automatiquement le nombre de passagers et le transmet directement au système gestion du navire. Les données y sont documentées de manière centralisée et sont ainsi mises à disposition des autorités ou des processus internes. Si nécessaire, le personnel de bord peut vérifier manuellement le comptage à l'aide d'un appareil mobile. Chaque correction contribue à l'amélioration continue du système.

Illustration de comptages de passagers possibles avec Adigo nPax
Réalisation du comptage des passagers avec Adigo nPax

Plus d'efficacité grâce à des données précises sur les passagers

Avec Adigo nPax, la précision du comptage et l'efficacité opérationnelle peuvent être considérablement améliorées. Des caméras industrielles spécialement sélectionnées avec des solutions d'éclairage sur mesure capturent des images claires et contrastées, même lorsqu’un véhicule passe à grande vitesse. L'évaluation se fait directement sur place : Des modèles d'IA ultramodernes traitent les enregistrements en temps réel et fournissent immédiatement un nombre exact de passagers pour chaque véhicule qui passe par le système. Dans ce contexte, toutes les images sont utilisées exclusivement localement à bord, dans un souci de sécurisation des données. Il n'y a pas de stockage ou de transmission externe - une condition préalable et une contribution décisive à la protection de la vie privée des passagers. Le système est en service depuis plus d'un an sur la ligne Arsvågen-Mortavika.

La voiture passe le système Adigo nPax
Adigo nPax fournit immédiatement un nombre exact de passagers pour chaque véhicule qui passe par le système.

« Des tests de contrôle effectués sur des centaines de véhicules ont montré une précision de comptage de plus de 98 pour cent. Malgré des défis que représentent les vitres teintées, les sièges enfants et les conditions météorologiques difficiles, typiques de la côte norvégienne, Adigo nPax fournit des résultats précis et fiables. »

— André Ødegårdstuen, développeur de produits chez Adigo Mechatronics —

Caméra avec une sensibilité à la lumière exceptionnelle

La caméra utilisée - une GigE uEye CP - provient d’IDS. Son boîtier compact en magnésium (29 x 29 x 29 mm) est aussi léger que robuste (environ 50 g) et souligne l'aptitude industrielle de la caméra. Elle convient par exemple aux tâches dans les domaines de l'automatisation, de l’imagerie médicale et des sciences de la vie, de l'agriculture, de la logistique ainsi que du trafic et du transport.

Adigo mise sur un modèle particulièrement performant avec un capteur CMOS e2v 1,3 mégapixels - l'un des capteurs les plus sensibles du portefeuille IDS. En plus de son excellente sensibilité à la lumière en qualité CCD, il offre deux variantes global et rolling shutter, commutables en cours de fonctionnement, ce qui lui confère une flexibilité maximale en cas d'exigences et de conditions environnementales changeantes. De plus, quatre zones d'intérêt (AOI) maximum sont disponibles. Cela permet de contrôler plusieurs caractéristiques simultanément ou de capturer les AOI dans une série d'expositions avec des paramètres différents.

"La caméra a été choisie avec attention. Elle présente une sensibilité exceptionnelle dans la plage de longueurs d'onde critique et fournit des images de haute qualité aux fréquences requises", explique Ødegårdstuen. "L'intégration dans le système Adigo nPax a été réalisée en toute simplicité via l'interface IDS peak C++, qui permet un fonctionnement robuste et efficace".

Le système Adigo nPax en vue générale et en gros plan
Des caméras industrielles sélectionnées avec des solutions d'éclairage sur mesure et l'IA permettent de détecter tous les passagers de manière fiable.

Perspectives

L'intérêt pour les solutions de comptage automatisé des passagers augmente rapidement, non seulement sur le marché national d'Adigo, la Norvège, mais aussi au niveau international. Cela s'explique par la demande croissante de solutions efficaces, basées sur des données, pour optimiser les transports publics. Les systèmes automatisés, en particulier ceux basés sur des caméras, fournissent non seulement des relevés précis du nombre de passagers, mais aussi des informations sur les flux de trafic et permettent une meilleure utilisation des ressources. À l'heure où la durabilité et l'efficacité jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur public, ces technologies contribuent à rendre le secteur des transports durable.

Adigo Mechatronics

Logo Adigo

Depuis 1996, Adigo Mechatronics développe des technologies intelligentes pour un l’avenir. L'entreprise s'est ainsi spécialisée dans la technologie de l’image, la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. C'est ainsi que naissent des solutions intelligentes pour l'industrie et la mobilité - du comptage des passagers basé sur des caméras à l'automatisation des déclarations de capture dans la pêche, en passant par la réduction de l'utilisation de pesticides dans l'agriculture.

uEye CP

Modèle utilisé : UI-5240CP Rev.2.2

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.