La vision industrielle et le suivi du regard rendent les contrôles qualité visuels traçables.
Récapitulatif
- Secteur :
- Assurance qualité, industrie manufacturière
- Caméra :
- USB 3 uEye XLE
- Mission :
- Combiner l'analyse d'image automatisée et l'inspection visuelle manuelle dans un processus de qualité numérique
- Le défi :
- Détecter les erreurs de manière fiable, réduire les contrôles redondants et documenter intégralement les résultats de contrôle
- Solution :
- QM.AID analyse les images de produits avec des réseaux neuronaux et transmet les composants identifiés comme suspects à un collaborateur pour une vérification manuelle.
- Avantages client :
- La validation automatique des dossiers courants allège la charge de travail des contrôleurs. Tous les résultats de contrôle sont documentés de manière traçable.
Quand le microscope pense par lui-même
Parfois, un détail à peine visible décide de la qualité d'un produit entier. Le moindre écart, un dommage minime ou une irrégularité peut suffire pour qu'un composant ne réponde plus aux exigences de qualité. Une attention et une précision maximales sont donc requises lors de l'inspection visuelle. Lorsque des personnes effectuent cette tâche, leur perception individuelle entre toujours en jeu, en plus de leur expérience. Comment rendre le contrôle plus objectif sans renoncer au regard exercé de l’être humain ?
La société Antra ID GmbH, basée à Geretsried, s'attaque précisément à cette problématique avec son système MQS QM.AID. La station basée sur un microscope associe une vision industrielle intelligente à l’eye-tracking. Un procédé en instance de brevet combine l’analyse d’image automatisée et l’inspection visuelle manuelle au sein d’un processus numérique unique. Une caméra industrielle USB 3 uEye XLE d'IDS Imaging Development Systems fournit les images nécessaires à cet effet. L'idée derrière cela : Valider automatiquement les cas courants pour l'étape de production suivante et faire appel à l'expérience humaine lorsque l'évaluation doit être plus précise.
Automatiser ce qui est évident
La gestion de la qualité est confrontée à un dilemme fondamental : D'une part, les erreurs doivent être détectées de manière aussi fiable que possible et les contrôles doivent être entièrement documentés. D'autre part, les contrôles redondants engendrent des efforts supplémentaires. Les processus purement manuels compliquent également l’obtention d’une vision transparente de la qualité actuelle des produits et dépendent des variations naturelles de la perception humaine. MQS QM.AID établit une répartition efficace des tâches entre la machine et l’être humain. Avant l'inspection, des informations sur les pièces conformes sont enregistrées. Sur cette base, le logiciel analyse les images de produits capturées à l'aide de réseaux neuronaux et détecte les écarts. Les composants sans particularité peuvent passer automatiquement à l'étape de production suivante. En revanche, si le système détecte une pièce potentiellement défectueuse, le cas est transmis à un niveau supérieur et soumis à un collaborateur pour un contrôle manuel.
Cela modifie avant tout le rôle du contrôleur, comme l'explique Andrea Révész, directrice générale d'Antra ID : « Au lieu de devoir contrôler chaque composant individuellement, le collaborateur peut se concentrer sur ceux pour lesquels le système a détecté des anomalies. Surtout pour les petites et moyennes séries avec des exigences de qualité élevées, cela peut représenter un soulagement sensible. »
La qualité devient traçable
Pour le contrôle manuel des écarts, QM.AID associe l’image de la caméra à un système de suivi du regard. Cela permet de retracer quelles zones du produit le collaborateur a examinées. La vision par ordinateur avec intelligence artificielle soutient ainsi l'évaluation du composant, tandis que l’eye-tracking accompagne la réalisation de l'inspection visuelle humaine nécessaire. Le système complet est fourni sous forme de station prête à l'emploi : Le microscope, le PC panneau, l'eye-tracker, l'éclairage annulaire et le système de trépied sont pré-intégrés, calibrés et testés. Selon l'application, le moniteur se trouve à côté ou au-dessus du microscope. Un poste de travail ergonomique est un élément central du concept.
La documentation est également intégrée. Les résultats d'inspection sont enregistrés numériquement dans des fiches QM.AID au sein de la FactBase et sont ensuite disponibles pour des analyses. Les possibilités d'intégration ERP étendent le flux de données numériques. Comme la solution est exploitée entièrement « sur site », les données et les modèles restent dans le réseau de l'utilisateur. Ainsi, le contrôle visuel traditionnel se transforme en un processus numérique continu : de l’acquisition des images à la pré-décision automatisée, en passant par le contrôle manuel ciblé, jusqu’à l’obtention d’un résultat d’inspection traçable et documenté.
Données d'image comme base de la décision de qualité
Ce que le logiciel doit évaluer à l'aide de l'IA doit d'abord être rendu visible de manière fiable. Cette tâche est assurée par une caméra USB 3 uEye XLE d'IDS. Elle capture directement le produit à contrôler et transmet les données d'image au logiciel QM.AID en vue d'un traitement ultérieur. L'image de la caméra remplit alors deux fonctions : C'est à la fois la base de l'analyse réalisée par les réseaux neuronaux et l'image de référence sur laquelle l'opérateur effectue, en cas d'anomalie détectée, le contrôle manuel nécessaire à l'écran.
Lors de la sélection de la caméra, l'interface, le capteur, la vitesse, la taille compacte et le prix ont été déterminants pour Antra ID. La caméra est intégrée via IDS peak.
« Pour nous, il était crucial de trouver une caméra qui puisse s'intégrer de manière compacte dans la solution basée sur microscope et qui puisse être contrôlée de manière flexible depuis notre propre logiciel. » Avec l'USB 3 uEye XLE et IDS peak, nous pouvons ajuster les paramètres de la caméra directement dans QM.AID, même pendant l'affichage en direct. »
Perspectives
Avec les possibilités croissantes dde la vision industrielle intelligente, le potentiel de l'assurance qualité visuelle automatisée s'étend également. Pour cela, QM.AID est conçu de manière modulaire et évolutive. Les tâches de contrôle les plus diverses sont envisageables. L'accent est mis sur les environnements de production exigeants avec de petites et moyennes séries, où des livraisons défectueuses peuvent entraîner des coûts indirects élevés. Antra ID identifie notamment des domaines d'application pertinents dans les secteurs de la technologie médicale, de l'industrie automobile, de l'aéronautique, de l'électronique et de la construction mécanique.
L'idée sous-jacente va bien au-delà de la simple détection automatisée des défauts : La machine prend en charge la routine, l'humain se concentre sur les anomalies. La vision par ordinateur, le jugement humain et la documentation numérique interagissent étroitement pour créer les bases de processus de qualité rationalisés et traçables tout au long de la chaîne de valeur.
Antra ID GmbH
Antra ID GmbH est un intégrateur de systèmes expérimenté en informatique industrielle, spécialisé dans l'industrie manufacturière. L'entreprise bavaroise soutient ses clients avec des solutions ciblées pour améliorer la qualité des produits et des processus, contribuant ainsi à une meilleure efficacité globale.
Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.
Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !
Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.