Caméra uEye XC devant une montagne de vêtements usagés

Grâce à l’IA et au traitement d’images vers un recyclage des textiles plus efficace

Tri intelligent des vêtements usagés

Récapitulatif

  • Secteur : Recyclage textile
  • Caméra : kit de démarrage uEye XC
  • Mission : Collecte, classification et tri automatisés des textiles usagés en fonction du type de vêtement et de matière
  • Le défi : Les quantités importantes, la grande diversité des matériaux et le tri majoritairement manuel compliquent un recyclage efficace
  • Solution : DETEX utilise l'IA et deux caméras uEye XC haute résolution pour la reconnaissance d'objets et la classification des matériaux sur le convoyeur.
  • Avantages client : Un tri plus précis et plus efficace permet de maintenir davantage de textiles usagés dans le cycle de recyclage

La quantité de textiles usagés continue d'augmenter chaque année en Allemagne. Moins d'un pour cent de ces déchets sont recyclés dans un circuit fermé. Les raisons sont, entre autres, la « fast fashion », qui conduit à une augmentation constante des textiles de qualité médiocre, ainsi que la grande diversité des matériaux, qui rend encore plus difficile un recyclage efficace. Aujourd’hui, le tri s’effectue en grande partie manuellement et, compte tenu des volumes, il est presque impossible de le gérer : Sur environ 1,4 million de tonnes, seules 200 000 tonnes sont réellement contrôlées et classées. Le reste est valorisé thermiquement ou exporté à l'étranger. Les processus automatisés constituent donc un levier essentiel pour maintenir une quantité nettement plus importante de textiles usagés dans le cycle.

L'atelier de recyclage de l'Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA) relève ce défi. En tant qu'usine modèle, elle reproduit l'ensemble du processus de recyclage mécanique des textiles. Au cœur de cette approche se trouve un concept global qui ne vise pas à optimiser des processus isolés, mais à considérer le système dans son ensemble. C'est à partir de cette approche qu'est né DETEX, un système basé sur l'intelligence artificielle permettant le tri automatique des textiles. Grâce à l'intelligence artificielle et à deux caméras haute résolution uEye XC de la société IDS Imaging Development Systems GmbH, DETEX détecte les caractéristiques essentielles des vêtements et les classe avec précision dans des catégories spécifiques. De cette manière, le tri est plus précis et constitue la base d'un recyclage efficace.

Pourquoi le tri des vêtements usagés est-il si important ?

Avant que des pantalons, des t-shirts ou des pulls usés puissent être transformés en quelque chose de nouveau, ils doivent d'abord être traités mécaniquement. En effet, ils serviront à créer des matériaux entièrement nouveaux. Pour ce faire, ils sont broyés, débarrassés de leurs boutons ou fermetures éclair, puis désagrégés jusqu’à la fibre individuelle. Le maintien de la longueur des fibres est déterminant pour la qualité du futur matériau recyclé. Les différences de structure et de densité des tissus doivent également être prises en compte dans le processus. Un classement précis dans les catégories de matériaux est donc indispensable et détermine la suite du processus de traitement des textiles.

Jusqu’à présent, le tri est effectué majoritairement à la main – un processus long qui exige beaucoup d’expérience. Dans d'autres secteurs industriels, ces tâches sont depuis longtemps prises en charge par des systèmes de reconnaissance automatisés et assistés par l'intelligence artificielle. C'est précisément là qu'intervient DETEX : Le projet de recherche développe et teste des modèles d’IA destinés à rendre le tri des textiles usagés nettement plus efficace.

T-shirt bleu sur fond vert, caméra uEye XC sur bras articulé effectuant un contrôle par le haut
L'IA détermine le type de matériau des textiles à l'aide d'une caméra uEye XC.

Comment fonctionne le système ?

DETEX utilise un traitement d'image intelligent pour reconnaître et classer automatiquement les textiles. Deux caméras industrielles haute résolution fournissent les images nécessaires à cet effet : Elles scannent les vêtements qui défilent sur un tapis roulant. Les réseaux neuronaux analysent les images et identifient des motifs et des structures à partir de données préalablement apprises. Pour ce faire, ils ont été préalablement « entraînés » à l'aide d'une multitude d'images d'exemple, notamment des photos de différents vêtements et des clichés détaillés de divers types de tissus. Il a fallu au minimum 3 000 échantillons par catégorie de vêtements. Ces données d’entraînement ont dû être catégorisées manuellement au préalable, par exemple en marquant la photo d’un pantalon comme « pantalon ». Sur cette base, DETEX peut attribuer rapidement et fiablement les nouvelles images aux catégories textiles appropriées.

Pour une analyse précise, DETEX utilise des réseaux neuronaux pré-entraînés – un modèle pour la classification, un pour la détection d’objets et un pour les matériaux Différentes architectures et différents scénarios sont testés. De cette façon, il est possible de simuler différents niveaux de difficulté et de réalisme afin de vérifier la robustesse des modèles d’IA face aux plis, aux superpositions ou aux rotations

Tout d'abord, un modèle d'IA dédié à la reconnaissance d'objets analyse les images de la première caméra située au-dessus du convoyeur. Il détermine de quel type de vêtement il s'agit, par exemple un t-shirt, un pantalon ou une robe. La deuxième caméra procède à un nouveau scan des vêtements à une hauteur d'environ 5 centimètres. Il s'agit ici de détecter la nature du matériau et d'identifier, par exemple, des taches ou des boutons. Les sections d'image identifiées sont découpées et transmises à un deuxième modèle d'IA qui classe le type de matériau, c'est-à-dire qui distingue concrètement entre tissu et tricot. Les résultats des analyses sont finalement présentés de manière claire sur un écran.

L'écran de gauche affiche une image d'un t-shirt bleu, tandis que celui de droite présente un gros plan du tissu bleu.
Les résultats de l'analyse sont affichés sur un écran.

Quelles caméras sont utilisées ?

Pour la capture d'images, l'institut d'Augsbourg utilise les caméras uEye XC d'IDS, plus précisément le kit de démarrage uEye XC. Le pack complet comprend une caméra, un trépied, un câble et un objectif macro, offrant ainsi une solution prête à l'emploi pour le projet de recherche. Les critères déterminants pour le choix de la caméra ont été principalement sa conception compacte, son capteur de 13 mégapixels et sa facilité d'utilisation, comme l'explique Martin Kohnle, chef de projet IA et numérisation à l'ITA : La caméra uEye XC est aussi simple à utiliser qu'une webcam, mais elle a été spécialement conçue pour les applications industrielles. Elle fournit des images d’une netteté impressionnante, même lorsque la distance à l’objet varie ou que les conditions d’éclairage sont difficiles. De plus, des fonctions telles que le zoom numérique, la balance des blancs automatique et la correction automatique des couleurs garantissent que la caméra capture chaque détail avec précision. En tant que véritable caméra industrielle, elle a été conçue dans l'optique d'une disponibilité à long terme de ses composants, ce qui constitue un avantage décisif par rapport aux webcams grand public classiques.

La caméra uEye XC, positionnée au-dessus d'un t-shirt bleu, prend une image en gros plan.
Grâce au zoom numérique, à la balance des blancs automatique et à la correction automatique des couleurs, la caméra capture chaque détail.

Pour l'intégration du traitement d'images, l'équipe d'Augsbourg utilise le logiciel gratuit IDS peak. Le kit de développement du logiciel (SDK) fournit toutes les interfaces de programmation et tous les outils nécessaires au fonctionnement et au contrôle des caméras.

« IDS peak permet une intégration simple et performante de nos caméras via USB3 Vision. La structure unifiée du SDK simplifie considérablement le développement, le contrôle et la capture d’images. Cela nous permet d’implémenter plus rapidement nos processus de traitement d’images basés sur l’IA et de les adapter de manière flexible. »

— Martin Kohnle, chef de projet IA et numérisation à l'ITA —

Quelle est la prochaine étape ?

Le marché du recyclage textile évolue de plus en plus vers des processus basés sur les données et l'intelligence artificielle, qui exigent des données d’images de haute qualité en temps réel. Pour le Recycling Atelier, cela implique des exigences accrues en matière de qualité des caméras, de synchronisation et de compatibilité API. La recherche se concentre en particulier sur l'intégration flexible de différentes technologies de capteurs dans des systèmes de tri et d'analyse adaptatifs.

DETEX doit également être perfectionné : Un simple système de convoyeur doit être transformé en un système modulaire mécanique et robotisé complet qui prend en compte à la fois le recyclage et la réutilisation. Au cœur du système se trouve un dispositif de chute libre qui permet une capture à 360° des textiles sous plusieurs angles. En complément, une prise en charge en aval, bilatérale, par des pinces robotisées permettra l'analyse détaillée d'autres caractéristiques des matériaux. Cela permet de recueillir un éventail d’informations nettement plus large et d’attribuer les textiles encore plus précisément aux options de recyclage ou de réemploi appropriées. Une nouvelle étape importante vers un cycle de recyclage fermé, soutenue par le traitement industriel de l'image.

Institut für Textiltechnik Augsburg gGmbH

Logo Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA)

Le Recycling Atelier de l'Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA) est une usine modèle et pédagogique dédiée au recyclage mécanique des textiles. L’équipe mène des recherches sur des méthodes innovantes pour la réutilisation circulaire des textiles. La vision : Recyclage de haute qualité au lieu de mise en décharge et valorisation énergétique.

uEye XC

Modèle utilisé : Kit de démarrage uEye XC

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.

Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !

Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.

Applications
Découvrez comment les caméras industrielles façonnent l'avenir.