Mesure du bois à l'aide de caméras 3D stéréoscopiques Ensenso N20
Mesure du bois à l'aide de caméras 3D
La demande en bois de qualité issu d'une sylviculture durable est en hausse. Une classification rapide et économique de rondins à l'aide des caméras 3D stéréoscopiques Ensenso N20 offre au secteur du bois un potentiel d'économies considérable. La mesure entièrement électronique des rondins permet en outre de détecter à un stade précoce les propriétés du bois pertinentes pour le produit, dans le but d’optimiser les processus de production en aval. Dans ce contexte, la mesure à l’entrée du parc de stockage des rondins est déterminante pour l’évaluation et le classement des troncs : la rapidité et la précision des données conditionnent directement l’efficacité du processus.
La mesure du bois à l'aide des caméras 3D stéréoscopiques Ensenso N20 permet de gagner du temps et de l'argent grâce à une mesure plus rapide et à une mise à disposition immédiate des données. La mesure entièrement électronique du bois permet par exemple au forestier ou à l’exploitant de scierie de déterminer plus facilement si un chêne âgé de 150 ans pourra réellement être transformé en planches de parquet massives et haut de gamme, ou si, en raison de défauts non visibles à l’œil nu tels que la pourriture du cœur ou des cavités, il ne pourra être utilisé que comme bois de placage.
Outre les coûts de personnel, cela permet également de réduire considérablement le gaspillage de cette matière première extrêmement précieuse qu'est le bois. Nos caméras Ensenso contribuent ainsi non seulement à optimiser les bénéfices dans l'industrie du bois, mais aussi à promouvoir la durabilité dans la sylviculture.
Comment fonctionne la mesure 3D du bois ?
« Les caméras sont disposées autour du tronc au sein d’un système de mesure et observent le tronc latéralement », explique Michael Beer, chef de projet chez Jörg Elektronik GmbH. « Pour la mesure, le système est déplacé au‑dessus du tronc ou, inversement, le tronc est acheminé à travers le système. » Selon les besoins, le système de mesure peut intégrer jusqu'à 4 caméras 3D stéréoscopiques Ensenso N20, lesquelles enregistrent simultanément des images au cours du processus de mesure. Ces images sont analysées pixel par pixel, puis fusionnées.
Cela permet de déterminer la distance de chaque point par rapport à un plan de calibrage. À partir de ces distances mesurées sur des images prises simultanément, on établit des profils partiels des troncs. Ces profils partiels sont ensuite combinés pour former une image d’ensemble grâce à des algorithmes de densification avancés.
Les données 3D acquises lors du trajet de mesure servent à calculer des données de base, utilisées entre autres pour la facturation. La qualité et le volume de bois mesurés déterminent la valeur du tronc, tant pour les entreprises forestières que pour les exploitants de scieries. De plus, la numérisation 3D permet d'optimiser rapidement et efficacement la découpe, ce qui se traduit par une optimisation effective des coûts.
« La caméra 3D stéréoscopique Ensenso N20 nous a convaincus par sa grande précision et son design compact. »
Perspectives
Michael Beer, de Jörg Elektronik, a fait le bon choix. Le leader du marché de la mesure des rondins de bois élargit ainsi avec succès son portefeuille avec une nouvelle solution prometteuse. Le forestier s’en félicite également, profitant lui aussi d’une évaluation efficace de la valeur de ses chênes centenaires. Il peut désormais consacrer plus de temps à l’entretien des jeunes peuplements au sein de sa forêt exploitée de manière durable.
Jörg Elektronik GmbH
Le fournisseur d’équipements pour parcs à grumes propose des systèmes complets pour l’industrie du bois : acquisition de données métrologiques (à l’aide de caméras Ensenso), commande des machines, collecte de données d’exploitation et solutions informatiques de bureau.
Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.