La documentation de chargement assistée par IA augmente l'efficacité du processus logistique

La caméra uEye XC plane à côté d'une scène dynamique avec un chariot élévateur et un camion.

Récapitulatif

Secteur :
Logistique
Caméra :
uEye XC Autofocus
Mission :
Documentation automatisée et complète de l'ensemble du processus de chargement pendant le fonctionnement
Le défi :
Saisie précise de tous les mouvements de marchandises, sans interruption du flux de matériaux et avec un minimum d’intervention de l’opérateur.
Solution :
Capture par caméra sur chariot élévateur associée à une analyse d’images par IA qui filtre, détecte et enregistre de manière structurée les données pertinentes.
Avantages client :
Gain de temps pour les conducteurs ainsi qu'une documentation transparente, homogène et traçable de l’ensemble des opérations de chargement.

Chaque tournée en image

En logistique, chaque seconde compte. Parallèlement, les mouvements de marchandises doivent être documentés de manière précise et traçable, sans ralentir le flux de matériaux. Le prestataire de services informatiques CANCOM, dont le siège est à Munich, a développé à cet effet un système basé sur caméra qui enregistre automatiquement l'ensemble du processus de chargement tout en réduisant considérablement la charge de travail pour les conducteurs. Les images nécessaires sont fournies par une caméra uEye XC Autofocus compacte de la société IDS Imaging Development Systems GmbH. Les technologies de traitement d'image par IA de DENKweit se chargent de l'analyse intelligente du contenu.

Documentation automatisée du chargement en cours d'exploitation

Au cœur de cette application se trouve un chariot élévateur sur la cabine duquel est fixée la caméra. Pendant le trajet, elle capture en continu ce qui se passe devant le véhicule. Le processus commence par l'enregistrement du bon de transport et couvre toutes les étapes de la procédure de chargement. Cela inclut les manœuvres, le ramassage et la dépose de chaque palette, ainsi que la sécurisation finale du chargement une fois le chariot élévateur immobilisé. Pour les conducteurs, cela signifie un soulagement notable : L'interruption jusqu'ici nécessaire pour la saisie manuelle des données est désormais totalement supprimée. Parallèlement, des données d'image uniformes et traçables sont générées, rendant l'ensemble du processus transparent.

Analyse d'image intelligente en temps réel

Un élément essentiel de la solution est l'analyse intelligente des données d'image enregistrées. La caméra transmet ses images directement à un terminal embarqué via une interface USB Video Class standardisée (interface UVC), sans pilote supplémentaire. De là, les données sont transmises à un serveur IA local qui les analyse en temps réel. Dans un premier temps, une classification d'image basée sur l'IA évalue chaque image en termes de contenu et de pertinence. Plus de 99 % des images sont éliminées dès cette étape, de sorte que seules les informations réellement pertinentes sont ensuite traitées. Pour les données restantes, des modèles spécialisés issus du système DENKnet de DENKweit sont utilisés. Une combinaison de détection d'objets et de reconnaissance optique de caractères (OCR) identifie les feuilles de route ainsi que les structures de palettes. Le numéro de tournée est extrait et sert de clé centrale pour l’attribution des images. De cette manière, tous les enregistrements pertinents sont structurés, attribués à une tournée et stockés de manière centralisée. Parallèlement, le système est capable de détecter le nombre de palettes présentes dans l’image ainsi que leurs dimensions.

Collage de différentes scènes pendant le processus de chargement.
Les processus de chargement sont automatiquement documentés sans lacunes.

« La caméra autofocus uEye XC fournit des images nettes et exploitables en toutes circonstances, même lorsque les conditions d’éclairage varient. »

— Thomas Fuchs, Team Leader AIoT chez CANCOM —

Haute qualité d'image à des distances variables

La flexibilité de la solution se manifeste notamment dans l'adaptation dynamique de la capture d'image. La caméra autofocus uEye XC ajuste automatiquement la mise au point en fonction des différentes distances. « Pour la saisie d'un bon de tournée, la mise au point est effectuée à une distance d'environ 35 centimètres. Pour la documentation du processus de chargement, la zone de capture se situe en revanche entre 2 et 3 mètres », explique Thomas Fuchs, Team Leader AIoT chez CANCOM. « Cela permet d'obtenir des images nettes et exploitables dans toutes les situations, même en cas de conditions d'éclairage changeantes. »

La caméra utilisée est équipée d'un capteur de 13 mégapixels et offre des fonctionnalités telles que la balance des blancs automatique, la correction des couleurs ainsi que des paramètres réglables individuellement pour la luminosité, le contraste et la netteté. Grâce à l'interface UVC, elle peut être utilisée comme une webcam standard sans pilote supplémentaire. En combinaison avec Windows IoT sur les terminaux embarqués, cela simplifie considérablement l'intégration. Les appareils sont automatiquement détectés et peuvent être gérés via un système centralisé de gestion des équipements.

uEye XC est montée sur le mât avant d’un chariot élévateur, au-dessus d’un projecteur.
La uEye XC montée sur le chariot élévateur.

Infrastructure d’IA évolutive, de l’edge computing jusqu’au centre de données.

La force particulière de l'application réside dans l'interaction entre la caméra et l'intelligence artificielle. La solution mise en œuvre par CANCOM utilise des modèles d'IA conteneurisés développés par DENKweit Ils peuvent être déployés de manière flexible, de l’edge computing jusqu’au centre de données, et fonctionner dans des environnements Kubernetes ainsi que, si nécessaire, avec une accélération GPU. Les premières solutions opérationnelles sont obtenues avec un nombre relativement limité d’images d’entraînement. Cependant, leurs performances augmentent considérablement avec la qualité et la diversité des données.

Par rapport aux systèmes de vision industrielle classiques, cela réduit considérablement les efforts de développement. Les pipelines de vision complexes basés sur des règles sont remplacés par des méthodes d’apprentissage qui peuvent être mises en œuvre plus rapidement et s’adaptent plus facilement aux nouvelles exigences. Parallèlement, les utilisateurs bénéficient des progrès rapides de la puissance de calcul disponible, de sorte que même les solutions GPU intégrées suffisent pour de nombreuses applications.

« Le traitement d’images par IA ouvre un champ d’applications beaucoup plus large aux solutions basées sur des caméras et en rend l’utilisation plus rentable. »

— Thomas Fuchs, Team Leader AIoT chez CANCOM —

Perspectives

« Le traitement d’images par IA ouvre un champ d’applications beaucoup plus large aux solutions basées sur des caméras et en rend l’utilisation plus rentable », déclare Fuchs. Ce qui nécessitait autrefois des investissements élevés à six chiffres et plusieurs mois de développement peut aujourd'hui être réalisé en quelques semaines et à des coûts nettement inférieurs. CANCOM prévoit donc de déployer cette technologie dans de futurs projets. Outre les applications logistiques, de nouveaux domaines d’utilisation dans d’autres secteurs sont également envisageables. En bref : partout où les processus doivent être rendus plus efficaces, plus transparents et plus traçables.

CANCOM SE

Logo CANCOM

En tant que principal fournisseur de services numériques et catalyseur de l’IA, CANCOM accompagne les entreprises, les organisations et le secteur public vers l’avenir numérique. La gamme de services et de solutions comprend aussi bien des solutions en ingénierie informatique que des solutions numériques basées sur les données, des services de gestion ainsi que des services cloud. Avec passion et expertise technologique, CANCOM accompagne l’évolution numérique de ses clients et les aide à réduire la complexité de leur environnement informatique tout en développant de nouveaux modèles économiques. À cet effet, CANCOM propose une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins informatiques et commerciaux.

uEye XC

Modèle utilisé : UV-36L0XC

Logo DENKnet

Analyse d'images assistée par IA

DENKweit développe des technologies basées sur l'IA pour le traitement d'images industriel. Grâce à sa propre architecture d'IA DENKnet, les entreprises peuvent également automatiser des contrôles d'images complexes en un temps très court et les utiliser de manière productive.

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.

Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !

Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.