Avec la technologie des caméras (3D), en route pour une production zéro défaut ?

Illustration de robots se tenant devant une caméra et saisissant des cubes sur un tapis roulant.

Assurance qualité grâce à la détection précoce des erreurs

Grâce à l’analyse assistée par logiciel des images de caméra, les erreurs et les anomalies des processus de production peuvent être détectées précocement. Cette détection anticipée des erreurs contribue grandement à l’assurance qualité. Résultat : de plus en plus de lignes de production sont équipées de la technologie actuelle des caméras pour tendre vers une production zéro défaut.

Avec cet objectif d’augmentation de la qualité des produits et des processus, les procédés de production changent constamment. La pression liée au temps et aux coûts incite à augmenter les cadences, à réduire les rebuts. Beaucoup d’énergie est alors consacrée à l’automatisation des étapes de contrôle. Sans assistance mécanique, l’homme est incapable d’atteindre ces objectifs. Avec l’automatisation croissante de l’assurance qualité, des tests en laboratoire nécessaires mais gourmands en temps et en argent, peuvent être de plus en plus souvent remplacés par des contrôles de produit « directement sur la ligne ». La technologie moderne des caméras garde ainsi pendant la production, à tout moment et quasiment partout, un oeil sur les objets à contrôler et leurs propriétés, sans intervenir activement dans le déroulement.

Caméras industrielles pour des contrôles qualité rapides

Associée au traitement d’images, l’utilisation d’images de caméra offre de nombreux avantages et possibilités. Les « techniques de mesure et de contrôle optiques » permettent de réaliser des contrôles qualité très rapidement, directement pendant le processus de fabrication, et absolument sans usure. Le remplacement de simples lecteurs de codes-barres par des caméras-industrielles permet de déterminer et d’évaluer le contenu du code, mais aussi la qualité du code, l’alignement, la couleur, la taille, l’environnement, etc. Cela étend non seulement les possibilités du contrôle, mais aussi sa qualité tout en simplifiant encore davantage l’automatisation de l’assurance qualité.

Les caméras peuvent déceler précocement les erreurs déjà existantes, avant même la survenue des erreurs ultérieures, qui n’ont alors qu’à être peu ou pas corrigées. Pourtant, quelle technologie de caméra est capable de remplir les hautes exigences de la technique de mesure et de contrôle, de permettre aux machines d’assister au mieux les hommes, voire de les remplacer, par leurs propres décisions ?

« Le traitement des images 3D peut améliorer considérablement la flexibilité et la précision des processus de mesure et de contrôle »

— Patrick Schick, Product Manager 3D Vision & Imaging Software chez IDS —

La technologie de caméras 3D actuelle permet aux robots d’analyser leur environnement afin de répondre seuls aux différents événements. Outre les dimensions et la position des objets dans l’atelier, ces données permettent de tirer des conclusions précises sur les divergences ou les imperfections par rapport à des objets de référence. Il est alors possible de réaliser des contrôles sur la ligne indiquant si les « bons » composants du produit sont assemblés.

Dans l’industrie automobile en particulier, où la production comprend de nombreuses variantes, il existe un fort potentiel d’erreur. Les clients peuvent composer la voiture de leur rêve. La sélection comprend différents pneumatiques, versions de moteur, châssis ou équipements intérieurs. Pour cette raison, le personnel de production bénéficie tout particulièrement de systèmes automatisés, qui déclenchent une alarme au moment opportun, avant le montage d’une pièce erronée ou défectueuse. Cela réduit la nécessité de contrôles ultérieurs, ou pire encore, le risque de temps d’arrêt de la production suite à des erreurs.

« La forte personnalisation lors de la configuration des véhicules conduitinévitablement à une grande diversité des variantes, qu’il est difficile d’appréhender et de contrôler sans l’aide de la technologie des caméras »

— Patrick Schick —
Le traitement d’images 3D HALCON est capable de détecter les plus petits écarts entre l’objet et le modèle de référence. Image : Démonstration d’IDS au salon « Control 2018 ». Image prise avec une caméra stéréovision 3D Ensenso.
Le traitement d’images 3D HALCON est capable de détecter les plus petits écarts entre l’objet et le modèle de référence. Image : Démonstration d’IDS au salon « Control 2018 ». Image prise avec une caméra stéréovision 3D Ensenso.

« La 3D complète la technologie des caméras 2D. Chaque technologie a ses propres avantages. La combinaison de la 2D et de la 3D résout les tâches d’aujourd'hui et de demain tout en réduisant efficacement les erreurs de production »

— Patrick Schick —

Pour Martin Hennemann, la technologie 3D est un complément bénéfique à la technologie de caméras 2D. Associées, ces technologies permettent de résoudre toujours plus d’applications. Chacune des deux technologies présente des avantages pour des applications définies. Les données 3D permettent de déterminer les formes, les structures de surface ou la position des objets dans l’espace. Les données 2D quant à elles détectent précisément les contours et les couleurs. Elles sont également capables de lire des marquages. Dans l’exemple de la démonstration d’IDS, les données 3D sont aussi utilisées pour comparer des objets. Les codes de pièces existants peuvent également contribuer à l’identification. Ils sont parfaitement décodés avec des images de caméra 2D. Les constructeurs automobiles utilisent aussi des techniques de contrôle avec des caméras combinant les technologies 3D et 2D lors de l’inspection finale, pour rechercher par exemple des écarts sur une carrosserie déjà montée et les contrôler ou les mesurer précisément selon des prescriptions. En général, la technologie des caméras offre de nombreuses possibilités pour tendre vers une production zéro défaut. Pour limiter efficacement les erreurs de production, chaque critère de contrôle requis peut faire appel à l’une ou l’autre des technologies, voire les deux.

Pour la reconnaissance optique des caractères (ROC) et la détection des contours, le matériel graphique 2D classique constitue le meilleur support de départ pour le traitement des images. Source : MVTec HALCON
Pour la reconnaissance optique des caractères (ROC) et la détection des contours, le matériel graphique 2D classique constitue le meilleur support de départ pour le traitement des images. Source : MVTec HALCON

Les systèmes de caméras prennent aussi en charge les processus manuels lors de la fabrication. Ils surveillent les séquences manuelles au niveau des postes de travail. L’analyse des images contrôle si les pièces adéquates ont été saisies, si le nombre requis de vis correspond ou si une pièce a été oubliée. Un système consécutif signale par un avertissement sonore ou visuel sur les moniteurs ou par projection l’exécution correcte ou erronée des travaux. Le contrôle qualité est ainsi garanti pendant la fabrication.

Les technologies liées aux caméras et à la production ne cessent de se développer. Mais une nouvelle technologie de caméra ne remplace pas immédiatement une technologie existante. La jeune technologie 3D, qui s’est énormément développée ces dernières années, visualise d’autres caractéristiques d’un objet. Elle ouvre la voie à de nouvelles applications et complète, sans la remplacer, la technologie des caméras 2D. Les caméras évoluent aussi pour passer de « simples » fournisseurs d’images à des solutions de traitement d’images flexibles et « intelligentes ». Parallèlement aux
caméras 2D et 3D, les systèmes de vision industrielle, tels que la plateforme IDS NXT, lorsqu’ils associent efficacement caméras, capteurs, intelligence, communication et capacité d’adaptation, contribuent également grandement à la prévention des erreurs dans l’assurance qualité.

Une production « parfaite » sans réusinage ni défaut est aujourd’hui comme hier une représentation idéale impossible à mettre en oeuvre, même avec beaucoup d’argent et les technologies les plus modernes. L’utilisation de la technologie des caméras et d’analyse est cependant devenue indispensable à tous ceux qui veulent approcher à grands pas l’objectif d’une production zéro défaut.

Vérification d'objets en 3D avec Ensenso et HALCON pour la vision embarquée

Heiko Seitz, collaborateur chez IDS
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

M. Heiko Seitz, ingénieur diplômé, travaille chez IDS depuis 2001. Après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant que développeur dans le domaine des logiciels pour caméras, il soutient aujourd'hui la communication technologique chez IDS en tant que Product Marketing Manager. Fort de son expérience, il fait le lien entre une technologie complexe et un transfert de connaissances axé sur la pratique, par exemple dans des articles spécialisés, des webinaires ou des conférences.