uEye EVS : IDS lance une nouvelle série de caméras avec capteur « event-based »
Capture efficace et sans perte des mouvements rapides avec un volume de données réduit
Comment saisir de petits objets se déplaçant rapidement de la manière la plus efficace possible et sans flou de mouvement ? Comment analyser les mouvements en général sans générer de grandes quantités de données ? Avec la nouvelle uEye EVS, IDS Imaging Development Systems GmbH lance sur le marché une caméra industrielle dotée d'un capteur « event-based » et spécialement conçue pour relever ces défis. Au lieu d'un flux de données continu, elle enregistre uniquement les événements pertinents. Par rapport aux systèmes classiques basés sur l'image, le volume de données généré est réduit de manière significative. L'uEye EVS est donc la solution idéale pour les applications qui requièrent efficacité et précision à grande vitesse, comme la surveillance optique des vibrations ou l'analyse des mouvements à grande vitesse.
La caméra USB3 ultra-compacte permet de visualiser les moindres mouvements en temps réel et ce, sans aucune perte. Grâce à leur plage dynamique extrêmement élevée, elles y parviennent même dans l'obscurité quasi totale. Cela est rendu possible par le capteur « event-based » SONY/Prophesee IMX636. Contrairement aux capteurs traditionnels, il ne capture pas chaque image dans son intégralité à intervalles réguliers (frames), mais réagit uniquement aux changements au sein d'une scène. Il transmet des événements en fonction du moment et de l'endroit où la luminosité change dans son champ de vision - et ce pour chaque pixel du capteur. La résolution temporelle, c'est-à-dire la différence de temps minimale mesurable entre deux changements de luminosité successifs, peut être inférieure à 100 microsecondes. "Les caméras « event-based » atteignent une résolution temporelle remarquable, ce qui les optimise pour des scènes très dynamiques. Les meilleures conditions pour la capture de mouvements rapides d'objets sans perte d'informations - comparables à une fréquence de plus de 10.000 images par seconde avec une caméra conventionelle", explique Patrick Schick - Product Owner 3D & Vision Software. En même temps, le capteur ignore toutes les zones immobiles de son champ de vision et génère ainsi 10 à 1000 fois moins de données que les caméras conventionelles. Cela permet d'économiser de la mémoire et du temps de calcul.
Avec la ligne de caméras "uEye EVS" et la première famille de produits uEye XCP-E, IDS propose la technologie de capteurs « event-based » dans un format industriel ultra-compact de seulement 29 x 29 x 17 millimètres. Le boîtier en zinc moulé sous pression entièrement fermé avec adaptateur C-Mount, la taille compacte et le connecteur USB Micro-B vissable rendent la caméra idéale pour les applications les plus diverses, aussi bien dans le domaine industriel que non industriel. D'autres variantes viendront compléter la ligne de produits.
Informations complémentaires : https://fr.ids-imaging.com/ueye-evs-cameras.html
Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.
Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 4,81 MB
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.