uEye SCP : Votre nouvelle "Stream Team"
Caméras industrielles pour le streaming, la surveillance et l'enregistrement d'événements
Allez-vous vraiment ouvrir la machine à chaque fois pour vérifier l'interaction des composants ou leur usure ? Certainement pas ! Il est beaucoup plus simple d'observer la situation à l'aide d'une caméra. Les modèles grand public sont très répandus, mais présentent des risques : Ils ne sont souvent disponibles que pour une durée limitée et les pièces de rechange sont difficiles à obtenir. C'est là qu'intervient notre nouvelle série de caméras uEye Live.
Les caméras industrielles GigE sont conçues pour fonctionner de manière autonome. En plus d'un accès facile via le front-end web (HTTP), les utilisateurs bénéficient du streaming vidéo (MJPEG, H264), de l'encodage vidéo avec accélération matérielle et de l'enregistrement basé sur des événements dans la mémoire de la caméra. Cela signifie que Si un incident se produit, les caméras permettent de jeter un "coup d'œil instructif dans le passé".
Nous vous proposerons prochainement le premier modèle de la nouvelle gamme - une uEye SCP équipée du capteur IMX678 de 8,3 MP. Grâce à la technologie Sony Starvis 2 et à l'ISP intégré, cette caméra de seulement 29x29x29 mm garantit une qualité d'image excellente.
La production en série de la uEye SCP débutera fin janvier 2025. Le premier modèle au format carte suivra peu de temps après.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.