Moins de données, plus de vitesse, une précision maximale !
uEye EVS avec capteur « event-based »
Comment saisir de petits objets se déplaçant rapidement de la manière la plus efficace possible et sans flou de mouvement ? Comment analyser les mouvements en général sans générer de grandes quantités de données ? Avec la toute nouvelle caméra uEye EVS dotée d'un capteur « event-based ».
La caméra USB3 ultra-compacte visualise les mouvements à n'importe quelle vitesse en temps réel et sans aucune perte. Grâce à leur plage dynamique extrêmement élevée, elles y parviennent même dans l'obscurité quasi totale. En même temps, il réduit considérablement la quantité de données.
Cela est rendu possible par le capteur « event-based » Sony/Prophesee IMX636. Contrairement aux capteurs traditionnels, il ne capture pas chaque image dans son intégralité à intervalles réguliers (frames), mais réagit uniquement aux changements au sein d'une scène. Il transmet donc des événements en fonction du moment et de l'endroit où la luminosité dans son champ de vision change.
Intéressant, non ? Notre équipe de vente se fera un plaisir de vous présenter les avantages et les possibilités pour vos applications.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.