Données 3D haute résolution directement depuis la caméra

Données 3D haute résolution directement depuis la caméra

Si de gros volumes ou plusieurs vues d'objets doivent être contrôlées automatiquement par des cameras 3D, p. ex., sur des chaînes de production qui tournent en permanence dans le secteur automobile, les données de résultats 3D haute résolution doivent être générées et traitées rapidement, sur la base des temps de cycle prédéfinis. Des systèmes de caméras stéréo avec des capteurs 5 MP de grande taille et des lignes de base variables fournissent les données de sortie idéales, mais génèrent d'énormes quantités de données. Les interfaces et la puissance de l'UC peuvent rapidement former un goulet d'étranglement limitatif dans de telles applications 3D hautes performances.

Le défi : réduire les débits de données et les exigences de performance relatives aux composants du système, sans pour autant limiter la qualité des données. Les systèmes doivent économiser de l'espace tout en fonctionnant de manière efficace. Les caméras 3D intégrées de la gamme Ensenso XR avec traitement d'images intégré sont donc logiquement la prochaine étape.

Dans les applications de vision machine avec des caméras 3D qui fonctionnent selon le principe de la vision spatiale (vision stéréo), les images des caméras sont traitées avec une résolution et des débits de données élevés afin de rendre les données de résultats disponibles le plus rapidement possible pour les processus ultérieurs. Le calcul des données tridimensionnelles (les « nuages de points ») à partir des images des caméras stéréo exige plusieurs étapes de traitement complexes, autrefois prises en charge par de puissants PC industriels (IPC). Avec la demande croissante en matière de qualité et de vitesse de ces données de résultats, les caméras stéréo 3D, telles celles de la gamme Ensenso X, utilisent les caméras 2D haute résolution avec des interfaces Gigabit Ethernet. Cependant, la transmission des données de sortie 2D au PC industriel (IPC) de traitement exige une utilisation optimale de la bande passante du réseau pour éviter les temps de retard ou la perte de données. Par ailleurs, la puissance de traitement des équipements IPC doit continuellement augmenter pour ne pas limiter l'ensemble du système.

L'utilisation de composants de haute qualité permet d'améliorer encore les performances de ces systèmes de caméras 3D. Grâce aux caméras 2D échangeables, la conception flexible de la gamme Ensenso X n'est pas liée à des interfaces de données et à des résolutions de capteur spécifiques, et peut continuer d'évoluer avec les besoins en matière de vitesse, de tailles d'objets et de qualité. Mais des caméras GigE rapides haute résolution, des câbles avec un blindage spécial, une technologie réseau hautes performances et un équipement PC puissant sont simplement trop coûteux pour certaines applications. En outre, un espace suffisant doit être disponible pour ces périphériques.

Avec la nouvelle gamme de caméras XR, Ensenso suit une approche différente. Selon le principe de l'Internet des objets (IoT), chaque composant individuel dans un « système distribué » exécute une tâche spécifique et produit des résultats directement exploitables par les autres systèmes. Dans le cas d'une caméra 3D, il s'agit des coordonnées tridimensionnelles des pixels d'un objet réel.

Comparaison des processus 3D
Comparaison des processus 3D

Traitement 3D embarqué

Un « système sur une puce » ou SoC (System-on-Chip) intégré à l'unité de projecteur Ensenso XR permet à la caméra d'exécuter elle-même les processus 3D, y compris l'analyse stéréo. Après correction des distorsions produites par les lentilles, les images de sortie 2D sont transférées vers un système stéréo parallèle à l'axe par une rotation virtuelle des caméras (rectification), ce qui simplifie considérablement toutes les analyses ultérieures. Ensuite, des algorithmes de corrélation hautement optimisés pour les scènes statiques ou en mouvement recherchent les pixels correspondants dans les paires d'images enregistrées. Les points de vue des caméras n'étant pas les mêmes, ces pixels sont également sujets à différents décalages horizontaux dans le plan de l'image, désignés par le terme « disparité ». En raison des relations géométriques dans le système stéréo parallèle, cette disparité représente une mesure de la profondeur spatiale d'un point 3D en millimètres, après l'application d'ensembles de rayons et des connaissances sur des paramètres système connus tels que les distances focales, les tailles de pixel et la longueur de base du système stéréo.

Ces opérations sur les pixels qui exigent beaucoup de temps et de calculs sont exécutées en parallèle par un FPGA de support dans la caméra. Cela permet d'atteindre un débit de données 3D comparable à celui d'un système Ensenso X qui effectue l'analyse stéréo sur un PC de bureau avec une UC Intel Core i7 Quad.

« Grâce à la combinaison du traitement de données intégré avec la technologie FlexView2, précision et vitesse vont de pair pour l'enregistrement des détails des images. »

— Patrick Schick, Product Manager 3D Vision & Imaging Software chez IDS —
Comparaison des systèmes 3D multi-caméras
Comparaison des systèmes 3D multi-caméras

Nouvelle indépendance

L'autonomie supérieure de la caméra stéréo Ensenso XR par rapport aux autres caméras 3D devient un critère de sélection important pour les applications 3D, non seulement en termes de vitesse. Des exigences de performance réduites sur les périphériques réseau et l'équipement IPC simplifient toute la construction d'une application 3D et réduisent les coûts, notamment dans les systèmes à plusieurs caméras.

De plus, la nouvelle unité de projecteur Ensenso XR est munie d'une lampe frontale intégrée. Lorsqu'elle est utilisée, elle prend en charge l’étalonnage de l’environnement de travail ou améliore la qualité des images de caméra 2D si la lumière ambiante est insuffisante ou qu'aucun éclairage externe n'est disponible. En plus de la connexion de données GigE, une interface WLAN supplémentaire est prévue, ce qui est très utile pour l’accès temporaire aux données et aux paramètres lorsque le câblage est difficile ou coûteux.

Les nombreuses améliorations apportées à la gamme Ensenso XR ouvrent de nouveaux champs d'application pour la technologie des caméras 3D. Le traitement intégré des données est la prochaine étape logique pour l'optimisation de l'échange de données.