Système de documentation d'images haut de gamme pour le diagnostic oculaire à l'aide de la photographie numérique à la lampe à fente
Un regard profond
L'examen à la lampe à fente fait partie des techniques de diagnostic les plus importantes en ophtalmologie. Elle permet un examen détaillé de la partie antérieure, centrale et postérieure de l'œil. Les ophtalmologues peuvent ainsi détecter les moindres changements, anomalies ou dommages. Cette procédure sert au dépistage précoce ainsi qu'à la surveillance de la progression des maladies oculaires, comme par exemple les lésions de la cornée, les infections oculaires, le décollement de la rétine ou la dégénérescence maculaire. Mais l'œil, avec ses mouvements rapides, représente un sujet photographique complexe, le flou de mouvement est un défaut typique observé au niveau de l'image. Afin de faciliter le diagnostic pour les ophtalmologues et les opticiens, d'améliorer le déroulement du travail et de réduire en même temps les temps d'examen, des systèmes de documentation à la lampe à fente rapides et fiables sont nécessaires. Ils doivent fournir des images pertinentes et être conçus de manière ergonomique.
L'entreprise de Wetzlar, OCULUS Optikgeräte GmbH, développe des instruments de diagnostic oculaire pour les ophtalmologues, les optométristes et les opticiens. Partie intégrante du vaste portefeuille : l'un des systèmes de documentation par l'image les plus petits et les plus légers au monde pour les lampes à fente. Une caméra industrielle USB3 Vision puissante et haute résolution d'IDS y est intégrée - spécialement pour les applications dans la technique médicale et la microscopie.
« Seul une caméra de haute sensibilité fournit des images à faible bruit dans les situations de prise de vue difficiles au niveau des yeux ».
Un système efficace
Le système universel de documentation d'images de lampe à fente OCULUS ImageCam®3 n'est pas seulement intuitif et facile à utiliser, il établit également des normes élevées en matière de photographie numérique de lampe à fente. Il s'agit notamment d'un excellent champ de vision qui permet d'établir des diagnostics extrêmement précis des parties antérieure, centrale et postérieure de l'œil. Les images sont capturées par une caméra IDS particulièrement performante en basse lumière de la famille USB3 uEye+ CP. « Seule une caméra sensible fournit des images à faible bruit dans les situations de prise de vue difficiles au niveau de l'œil », explique Michael Moos, chef de produit chez OCULUS, à propos du choix du modèle de caméra.
Un autre critère d'exigence important est la vitesse. « Grâce aux caractéristiques avancées de la caméra, il est possible de prendre des photos en rafale jusqu'à 60 images par seconde. Entre autres, ces prises de vue en série permettent d'enregistrer l'œil dans ses pauses de mouvement. La fonction innovante Frame-Out-Of-Video permet de documenter facilement l'ensemble du processus d'examen à la lampe à fente, les images individuelles de meilleure qualité pouvant ensuite être sélectionnées pour l'analyse », explique Michael Moos. L'OCULUS ImageCam® 3 permet cela sans perte de qualité et en un minimum de temps.
Caméra de forte sensibilité à la lumière
La caméra IDS de la famille CP est prédestinée à une utilisation dans le domaine de l’imagerie médicale, car elle offre un prétraitement étendu des pixels et dispose d'une mémoire interne de 120 Mo pour le stockage temporaire de séquences d'images. Elle permet ainsi un débit élevé de 420 Mo/s, une moindre exploitation du processeur et une intégration aisée. Le Sony Pregius IMX265 du modèle utilisé ici est considéré comme l'un des meilleurs capteurs d'image CMOS dans la catégorie des 3 MP. La caméra industrielle USB3 Vision U3-3270CP Rev.2.2 avec son capteur à obturateur global 1/1.8" atteint ainsi une résolution de 3,19 mégapixels (2064 x 1544 px). « Dans ce cas, l'image est toutefois réduite à une région d’intérêt afin d'obtenir un taux de rafraîchissement nettement plus élevé », explique Phillip Schissler, responsable des ventes Medical and Microscopy chez IDS. OCULUS a intégré la caméra avec le logiciel de caméra IDS peak. « IDS peak permet de tester dans le détail les fonctions des caméras et de les optimiser pour ses propres applications », explique l'expert d'IDS Medical.
Mais ce n'est pas seulement en termes de sensibilité, de plage dynamique et de linéarité que la caméra est recommandée pour l’imagerie médicale et la microscopie. Outre la sensibilité et la vitesse demandées, la taille de la caméra a également été un critère de sélection décisif pour le modèle. Le boîtier en magnésium de la caméra, qui mesure 29 x 29 x 29 millimètres, est aussi léger que robuste (environ 50 grammes) et souligne son aptitude à être utilisé dans des applications où l'espace est limité.
Diagnostic facilité par la lampe à fente
Pour fournir des images diagnostiques optimales, le système comprend, outre la caméra, un diviseur de faisceau de haute qualité. Un séparateur de faisceau divise la lumière entre la caméra et l'oculaire de la lampe à fente afin d'éclairer et d'observer l'œil simultanément, ce qui permet un examen détaillé de chaque partie de l'œil. Le diviseur de faisceau du système OCULUS dispose d'un iris purement mécanique qui augmente nettement la profondeur de champ, indépendamment de la position du résultat pathologique. Elle s'adapte en outre à toutes les lampes à fente disponibles dans le commerce. « L'unité de caméra et le diviseur de faisceau sont extrêmement petits et légers. Cela signifie dans la pratique quotidienne Elle se remarque à peine, s'installe très facilement et fournit des images comme aucune autre dans cette dimension. Cela facilite littéralement le diagnostic quotidien à la lampe à fente », explique le fabricant.
En termes de qualité d'image, de fiabilité et de disponibilité à long terme, IDS répond aux exigences de qualité les plus élevées pour le laboratoire et le diagnostic.
Les photos à la lampe à fente de l'OCULUS ImageCam® 3 permettent de documenter objectivement l'état des yeux afin d'établir un suivi de l'évolution des maladies et de comparer les traitements. Les patients bénéficient également du système de documentation par l'image. Les références visuelles du diagnostic ainsi créées les aident à mieux comprendre leur état et le plan de traitement des médecins. Les résultats obtenus peuvent être enregistrés et archivés en conséquence.
Perspectives
Les systèmes de traitement d'images innovants tels que OCULUS ImageCam®, qui utilisent des caméras industrielles puissantes pour fournir des images qualitatives et contrastées avec une grande profondeur de champ, contribuent à améliorer la précision du diagnostic, l'efficacité et les soins aux patients dans le domaine de l'ophtalmologie. L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée dans l'analyse des images de la lampe à fente afin de détecter automatiquement les maladies, de soutenir les décisions de diagnostic, d'améliorer le flux de travail des médecins et de développer de nouvelles méthodes de traitement.
OCULUS Optikgeräte GmbH
La société OCULUS Optikgeräte GmbH est depuis 125 ans le partenaire mondial des ophtalmologues, des optométristes et des opticiens. Pour ce cercle d'utilisateurs bien défini, l'entreprise développe des instruments de première classe pour le diagnostic oculaire. Les exigences élevées des clients et le développement continu des technologies sont la mesure de toute chose. Plus de 55% du chiffre d'affaires d'OCULUS est réalisé sur les marchés étrangers. Le siège d'OCULUS emploie plus de 400 personnes. Plus de 60 % d'entre eux travaillent dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication et le service à la clientèle. Avec 12 filiales et plus de 200 distributeurs dans plus de 80 pays, OCULUS est présent pour ses clients dans le monde entier. Fondée en 1895, l'entreprise familiale est aujourd'hui dirigée conjointement par la troisième et la quatrième génération.