Caméra industrielle avec carte déportée de la série configurable uEye-ACP d'IDS

La série uEye ACP offre une grande liberté de conception pour les caméras-carte

Rentable dès le premier exemplaire, disponible rapidement, extrêmement variable

Aussi polyvalentes que soient les familles de caméras industrielles d'IDS, les exigences des clients sont parfois si spécifiques qu'un développement spécial serait souhaitable. Mais souvent, cela n'est rentable que pour les grandes quantités. C'est pourquoi l'entreprise a développé la série uEye ACP : Leur conception modulaire permet une grande variété de variantes de caméras. Le configurateur en ligne permet de composer des modèles exceptionnels, disponibles directement en stock. Selon la devise : Être heureux sans compromis plutôt que de faire des compromis.

Pour la série uEye ACP, IDS Imaging Development Systems GmbH a développé tous les composants centraux de la caméra - tels que les platines de capteurs, les connecteurs et les supports d'objectifs - sous forme de modules standard qui peuvent être combinés à volonté. La gamme comprend entre autres les interfaces USB3 et GigE Vision, des cartes d’interconnexion avec différentes options de connecteurs, des câbles flexibles ainsi que de nombreux capteurs d'images de 0,5 à 20 MP. Des caméras-carte sur mesure sont ainsi disponibles directement du stock à partir d'un seul exemplaire - sans passer par les cycles de développement habituels des projets spéciaux. Les clients ont également l'option de recevoir la caméra entièrement montée ou en pièces détachées. Comme d'habitude chez IDS, dans les deux cas, des tests minutieux avant l'expédition et une qualité « Made in Germany » vont de soi.

En plus de la ligne de produits uEye ACP, le fabricant de caméras industrielles offre également la possibilité d'un développement personnalisé classique. Une équipe expérimentée réalise sur demande tout ce qui est techniquement possible, de la conception individuelle à l'adaptation du boîtier, de l'électronique des platines et de la configuration des connecteurs jusqu’à l'adaptation du logiciel.

Informations complémentaires : https://fr.ids-imaging.com/acp-cameras.html

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Caméra uEye ACP vue de côté avec C-Mount et bande flexible
Le système modulaire offre une grande liberté de conception
Composants du système modulaire uEye ACP représentés côte à côte
uEye ACP ouvre de nombreuses possibilités de combinaison
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas dirige la stratégie marketing mondiale en tant que Head of Marketing chez IDS depuis 2011. Il est responsable de la communication d'entreprise, de la gestion de la marque, des campagnes numériques, de l’évolution du contenu et des fonctionnalités des sites web de l’entreprise et du Webstore B2B, ainsi que de la création de la documentation technique. Son objectif principal est d'allier technologie et créativité afin de positionner clairement IDS dans le domaine du traitement industriel de l'image.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 1,27MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.