Rapport d’application IDS : Positionnement précis, expérimentation efficace
Recherche et développement de la fusion nucléaire basée sur le laser en faveur d'un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement.
La fusion nucléaire est considérée comme une solution visionnaire aux problèmes énergétiques du futur - sans dégagement de CO2. De petits noyaux atomiques sont fusionnés à des températures extrêmes, au lieu d'être divisés dans des réacteurs comme ceux des centrales nucléaires conventionnelles. L'idée de produire de grandes quantités d'énergie sans impact sur l’environnement à l'aide de la fusion nucléaire est considérée comme un rêve de l'humanité. Mais la fusion nucléaire est extrêmement exigeante sur le plan technique et sa réalisation nécessite, outre d'immenses investissements, une recherche et un développement ambitieux.
Marvel Fusion GmbH, une startup deeptech munichoise, poursuit ce rêve - avec pour objectif de construire la première centrale à fusion nucléaire commercialement exploitable. La startup allemande a développé une nouvelle approche basée sur le laser qui permet de produire de l'électricité sans émission de CO₂, propre et sûre. C'est en coopération avec l'université d'État du Colorado que doit être construit le premier système laser sur mesure au monde pour la recherche sur la fusion nucléaire commerciale. La recherche fondamentale correspondante est menée à Munich et à Bucarest - jusqu'à 20 caméras IDS sont utilisées simultanément pour observer et contrôler les expériences dans les chambres à vide élevé.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.