Comment des briques de serrage colorées deviennent une porte d’entrée dans l'automatisation des industries du futur
Caméra et IA dans la salle de classe
Ce qui, à première vue, ressemble à un projet amateur se révèle être une entrée en matière pratique dans un domaine technologique très novateur : Dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'école Werner von Siemens de Francfort, trois élèves techniciens ont mis au point un appareil de tri automatisé pour les briques de serrage - avec l'aide du kit d'expérience IDS NXT. Ce qui en résulte est plus qu'une simple machine de tri intelligente : Il s'agit d'un système d'apprentissage qui combine l'automatisation, l'intelligence artificielle et la communication OPC-UA. Cela donne une approche pratique du traitement d'image dans un cadre industriel.
"L'appareil sert à illustrer les processus d'automatisation", explique Matthias Groß, responsable du projet. Particulièrement passionnant : "Pour notre enseignement, c'est surtout la connexion OPC-UA entre la caméra et l'API qui est pertinente".
De la pièce détachée à l'installation industrielle miniature
Le système en lui-même est monté sur un support stable et illustre comment les processus industriels peuvent être prototypés à petite échelle. Un convoyeur en forme de vis d'Archimède se charge de la séparation des briques de serrage et les transporte avec des aimants de levage intégrés. Celles-ci transfèrent les briques sur un tapis roulant à cadence maitrisé – cela permet de synchroniser la prise de vue.
La caméra et l'IA - simple, rapide, efficace
L'élément central est la caméra industrielle IDS NXT rio, qui reconnaît la forme et la couleur des briques à l'aide d'un réseau neuronal pré-entraîné. Les exigences du système étaient claires : une mise en œuvre simple, une interface OPC UA et un traitement d'image basé sur l'IA. La caméra fournit en temps réel des images à un automate programmable Siemens S7-1512C, qui, sur la base de ces informations, effectue le tri. L'unité de commande décide dans lequel des bacs de stockage l’élément sera transporté – le procédé est entièrement automatisé.
"Le kit d'expérience IDS NXT est particulièrement adapté à cet effet. Le système contient tous les éléments nécessaires pour permettre à l’utilisateur de créer, entrainer et exécuter un réseau de neurones dans un environnement de production. La mise en service est rapide et facile".
C’est rendu possible grâce au kit d'expérience IDS NXT
Tout ce qu'il faut pour démarrer est fourni : Caméra, objectif, câblage et une licence pour la plateforme d’apprentissage IDS lighthouse - y compris l'interface utilisateur graphique pour l’entrainement à la reconnaissance des objets. Il suffit de très peu de temps pour entraîner le modèle sur de nouvelles pièces. La plateforme est conçue de manière à ce que même les débutants puissent obtenir des résultats rapides.
"Le système atteint une grande précision en minimisant l’effort pour l’apprentissage", confirme le groupe de projet. Différentes couleurs et tailles de briques de serrage peuvent ainsi abonder la base d’apprentissage pour être ensuite triées automatiquement.
Plus qu'un projet : Un regard sur l'avenir industriel
Pour les générations futures d'élèves, la machine de tri doit être utilisée durablement dans l'enseignement - comme objet d'apprentissage, source d'idées et porte d'entrée vers des thèmes tels que le contrôle qualité basé sur l'IA, la communication Industrie 4.0 ou les systèmes de contrôle adaptatifs. Car il est clair que Le traitement d'images basé sur l'IA et les interfaces ouvertes comme OPC UA seront la norme dans l'industrie de demain. C'est justement la combinaison d'une reconnaissance intelligente des images, d'une séparation mécanique et d'une communication standardisée avec un API qui rend ce projet si intéressant. Elle montre de manière pratique comment les technologies modernes s'imbriquent les unes dans les autres - et crée un environnement d'apprentissage motivant pour les futurs spécialistes dans les domaines techniques de l'automatisation des processus.
Avec l'IDS NXT Experience Kit, il ne s'agit pas d'un sujet abstrait, mais d'une expérience d'apprentissage tangible - selon la devise : voir, comprendre, automatiser.
Droits d'image : École Werner von Siemens, Francfort-sur-le-Main
© 2025 IDS Imaging Development Systems GmbH
Werner-von-Siemens-Schule
La Werner-von-Siemens-Schule est une école professionnelle spécialisée dans l'électrotechnique, les technologies de l'information et des médias, située à Francfort-sur-le-Main. La formation continue est fortement orientée vers la pratique et associe des connaissances théoriques à des applications pratiques. Parmi les champs d'apprentissage figurent des thèmes tels que "Concevoir et réaliser des systèmes automatisés" ou "Mettre en service et transférer des systèmes automatisés".