Expert en systèmes de vision IA conviviaux
Un traitement d'image intelligent adapté à chacun et chaque application
Le potentiel offert par les algorithmes en auto-apprentissage associés au traitement d'image est énorme. Pourtant, de nombreuses entreprises émettent encore des réserves à l'égard de l'IA, de sorte que les processus d'automatisation urgents ne sont pas abordés du tout ou avec des méthodes classiques. « Nous voulons encourager les entreprises à améliorer de manière significative leurs processus et leurs produits en les aidant à exploiter les nouvelles possibilités offertes par l'automatisation et la numérisation », explique Jan Hartmann, directeur général d'IDS Imaging Development Systems GmbH. Pour ce faire, IDS élargit son engagement dans la vision IA et propose une offre complète pour le développement d'applications, de la phase de conception à la phase d'intégration, grâce à son expertise et à ses outils de solution. Le fabricant de caméras passe ainsi du statut de fournisseur classique de composants à celui de partenaire global en vision IA.
En matière de développement d'applications, LA solution IA n’existe pas. Et un système de vision IA particulier n'est pas toujours la réponse adéquate à une problématique. Pour le comment, quoi et avec quoi : c'est l’application qui décide. Dans ce contexte, la simplicité, le coût, les performances et le temps font partie des critères les plus importants et les plus décisifs pour l'utilisation des technologies de vision IA. Le fait que les méthodes IA fonctionnent de manière totalement différente des approches basées sur des règles est à la fois un avantage et un inconvénient. Mais cela permet à des fabricants comme IDS de développer de nouveaux outils pour le traitement des images, qui peuvent être utilisés de manière beaucoup plus intuitive. Ils permettent dès aujourd'hui de transférer par l'apprentissage machine les exigences humaines en matière de qualité aux systèmes de traitement d'image basés sur l'IA afin d'optimiser et d'automatiser les processus. Souvent, il n'est pas nécessaire d'écrire une seule ligne de code source, ce qui fait que la vision IA est recommandée pour de tout nouveaux groupes cibles qui ne doivent disposer de connaissances en programmation. À ce stade, les entreprises ne dépendent plus nécessairement de programmeurs et d'experts en traitement d'image.
Malgré les nouvelles méthodes intelligentes, la vision IA reste du « traitement d'image ». Pour réaliser une solution, elle doit, comme son homologue basée sur des règles, être intégrée dans une application et coopérer avec d'autres composants du système. Chaque utilisateur, qu'il ait ou non des connaissances préalables en IA, en traitement d'image ou en programmation d'applications, doit également résoudre ce problème. Et c'est souvent là que réside le véritable défi d'une application. Si l'on choisit les composants du système uniquement en fonction du prix, de la performance et de la richesse des fonctionnalités, il faut ensuite souvent s'adresser à différents prestataires de services et fabricants pour les interfaces des différents systèmes. Pour les amener à collaborer sans problème dans un flux de travail complet, il faut souvent de la patience, du temps et beaucoup de connaissances personnelles.
IDS mise donc sur des composants qui sont parfaitement adaptés les uns aux autres et qui peuvent être utilisés par tous les groupes d'utilisateurs avec le soutien et l'expérience d'un seul interlocuteur. Cela permet d'économiser un temps précieux, des ressources en développement onéreuses et d'amener l'utilisateur plus rapidement à une solution personnalisée.
Système complet de vision IA embarquée
Intelligence artificielle fonctionnant directement sur des caméras industrielles intelligentes : avec le système complet de vision IDS NXT, la vision IA est facile à mettre en œuvre et peu coûteuse. Des réseaux neuronaux entraînés individuellement pour la détection d'objets, la classification ou la détection d'anomalies ainsi que des interfaces et des protocoles de communication adaptés à l'industrie font de ces caméras autonomes des systèmes d'inférence complets. L'ensemble du processus de développement, de l'image à l'application IA terminée, est ainsi couvert par des outils faciles à utiliser. Le studio de vision IA basé sur le cloud IDS lighthouse est utilisé pour gérer des ensembles de données d'images, entraîner des réseaux neuronaux et créer des séquences complètes de traitement d'image sous forme d'applications de vision pour les caméras IDS NXT.
Cet été, l'écosystème IDS NXT sera complété par une autre plateforme de vision embarquée, rapide et simple à intégrer. Par rapport aux autres modèles, la nouvelle IDS NXT malibu réduit jusqu’à vingt fois les temps d’inférence, ce qui permet une exécution beaucoup plus rapide des réseaux neuronaux. Les résultats de traitement d’image sont ici intégrés dans l'image en direct sous forme de superpositions accélérées par le matériel et mis à disposition sous forme de flux vidéo comprimés (H264 ou MJPG). La plateforme offre ainsi un focus idéal pour les applications de surveillance des processus ou pour les systèmes d'assistance visuelle. Vous pourrez vous en rendre compte vous-même au salon automatica de Munich (stand B5.203).
Vision IA pour tous
Mais une caméra autonome n'est pas toujours la plateforme appropriée pour une application de traitement d’image. Pour différentes raisons, l'utilisation d'un système basé sur PC combiné à des caméras industrielles classiques peut s'avérer nécessaire ou avantageuse : performances, connectivité, flexibilité, intégration dans des installations existantes... pour n'en citer que quelques-unes. En fin de compte, seules les exigences de l'application prévue déterminent les avantages les plus appropriés à une plateforme pour sa réalisation. Cependant, l'utilisateur est souvent confronté à la situation suivante : il doit choisir entre différents composants de traitement d’image pour un système donné, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Comme il n'est malheureusement pas possible de choisir les meilleurs produits et de les assembler soi-même, il est souvent obligé de faire des compromis.
Avec la vision IA, les clients IDS n'ont aucune restriction quant au choix du système. Les réseaux neuronaux qui ont été entraînés dans le studio de vision IA basé sur le cloud, IDS lighthouse, peuvent être utilisés non seulement avec les caméras IA IDS NXT, mais aussi avec des caméras industrielles standard dans des systèmes sur PC. Depuis la version 2.4 du logiciel IDS peak, la vision IA d’IDS peut également être utilisée par les développeurs d'applications dans leurs propres applications de caméras. IDS met quasiment à disposition un module de vision industrielle avec tous les outils permettant d'utiliser la simplicité de l'analyse d'image basée sur l'IA pour chaque caméra IDS, et donc pas seulement avec celles de la gamme de produits IDS NXT. Ainsi, toute application déjà utilisée qui fonctionne avec des caméras IDS peut être étendue à l'inférence basée sur l'IA.
Technologie de vision IA haute performance comme outil sans code
Outre le système IDS NXT adapté aux projets plutôt simples et optimisés en termes de coûts, IDS pose également des jalons dans le domaine des applications de traitement d’image « hautes performances », en tant que partenaire IA proposant tout d'une seule et même source. C'est la raison pour laquelle la spin-off Fraunhofer DENKweit GmbH et l'entreprise de traitement d'image IDS Imaging Development Systems GmbH vont désormais s'associer. Depuis le début de l'année, une coopération existe entre les « penseurs » de Halle an der Saale et le fabricant de caméras industrielles d'Obersulm. Ils sont liés par l'objectif commun de rendre des technologies très complexes aussi facilement accessibles et utilisables que possible. C'est pourquoi les deux entreprises souhaitent exploiter leurs points communs et les synergies qui en découlent.
Avec DENKnet, l'utilisateur obtient le complément parfait aux composants de traitement d'image IDS pour exploiter de nouvelles possibilités d'application et de mettre en œuvre d'importants avantages concurrentiels. Avec DENKnet, 15 images de formation suffisent pour réaliser en quelques minutes une analyse d'image individuelle avec des technologies de vision IA de pointe et des performances maximales. DENKnet gère automatiquement la stabilité nécessaire, les performances et le choix de la technologie adéquate en arrière-plan. L'utilisation grâce à l'outil sans code « DENK VSION AI HUB » est ainsi très simple, intuitive et proposée à tout un chacun sans connaissances préalables. La combinaison du traitement d'image DENKnet et des caméras IDS permet de mettre en œuvre des solutions de traitement d'image avec des performances (accélérées par GPU) et une qualité maximales. Le kit de développement logiciel IDS peak assure l'intégration transparente du traitement d'image dans l'application du client.
Résumé
IDS a multiplié en peu de temps sa gamme de produits pour la vision IA, ce qui permet aux utilisateurs de disposer pour chaque application du composant adapté à la plateforme requise. Du système complet et économique de vision embarquée « It's so easy! » pour des applications simples sans PC jusqu'à l'analyse d'image haut de gamme avec PC et caméras industrielles, tout est couvert. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une assistance sans faille, de la caméra à l'intégration dans leur propre application, en passant par la formation d'un CNN basée sur l'image.