IDS Vision Channel : Session web gratuite sur le "Smart Farming", le 31 mai
"The Future of Farming and Food Processing - AI in Food- and Farm-Automation"
Le traitement d'images peut être utilisé pour accélérer, contrôler et optimiser les process. Quand l'intelligence artificielle entre en jeu, le champ des potentielles applications s’élargit. C'est particulièrement vrai dans l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire, puisque les objets et process, très variables, sont difficiles à contrôler par le biais d’applications de vision industrielle « codées en dur ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement et quelles solutions ont fait leurs preuves en pratique ? C'est le sujet du prochain évènement de la chaîne IDS Vision Channel. L'évènement du 31 mai, d'une durée d'une heure, fera intervenir deux conférenciers invités.
- Comment puis-je garantir la meilleure qualité de produits dans le traitement des aliments ?
- Comment puis-je détecter précocement des maladies dans le vignoble ?
- Comment puis-je utiliser le traitement d'images, basé sur l’IA, sans connaissances préalables en deep learning ?
Strelen Control Systems GmbH a développé un moyen d'examiner les fruits à coque et de les séparer des
sous-produits indésirables, ainsi que des éléments étrangers. Le système est même capable de détecter les défauts de qualité des produits - par exemple des moisissures, des parties sèches ou des résidus sur la surface. Sur IDS Vision Channel, l'entreprise explique comment cela fonctionne et quel parti les utilisateurs peuvent en tirer.
Genie Enterprises fera une présentation des évolutions et utilisations potentielles de données, capteurs, caméras et intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture intelligente, illustrée d'exemples pratiques. L'entreprise examine des scénarios qu’on peut déjà utiliser, ainsi que des domaines où la recherche est en cours : des caméras pour surveiller la santé de la vigne jusqu'à un nez artificiel pour les arômes du vin, afin d’optimiser la protection des cultures.
IDS familiarisera l'audience avec les capacités du système IDS NXT AI et, notamment, sur les raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle est utile, lorsqu’on traite de produits très variables, et elle expliquera comment utiliser la technologie, quand l'utilisateur n'a aucune connaissance préalable en deep learning ou en programmation de caméra.
L'inscription à la session "The Future of Farming and Food Processing - AI in Food- and Farm-Automation" est gratuite et se fait via IDS Vision Channel. Les présentations se tiendront en anglais, les discussions et les Q/R en allemand et en anglais.