Gestion simple de la bande passante dans le système multicaméra GigE Vision

Bande passante GigE sous contrôle

Gestion simple de la bande passante dans le système multicaméra GigE Vision

Les caméras GigE Vision transmettent des données graphiques sur le réseau par petits paquets, bien avant qu’une image de capteur enregistrée ne soit entièrement lue. Cela minimise la latence du transfert des images.

Cependant, si un trop grand nombre de données sont transmises simultanément, la bande passante maximale de transmission d’un réseau GigE peut très vite être dépassée. Le fonctionnement multicaméras est directement concerné. Des pertes de transmission et des temps de transfert plus importants surviennent alors si les données doivent être réclamées de nouveau.

Gestion simple de la bande passante dans le système multicaméra GigE Vision

La norme GigE Vision permet de cibler la configuration des paramètres de transfert pour éviter ces situations. Les possibilités de réglage avancées du nouveau firmware 1.3 IDS GigE Vision vous permettent de gérer avec aisance la bande passante disponible.