Une nouvelle classe de caméras industrielles Edge AI permet des incrustations IA dans le flux vidéo en direct
IDS NXT malibu : La caméra combine la technologie grand public et IA d'Ambarella avec la qualité industrielle d'IDS
IDS NXT malibu représente une nouvelle classe de caméras industrielles intelligentes qui agissent comme des appareils périphériques et génèrent des incrustations IA dans les flux vidéo en direct. Cette classe est le fruit de la collaboration entre IDS et le fabricant américain de semi-conducteurs Ambarella, elle met la technologie grand public à la disposition d'applications exigeantes de qualité industrielle. La caméra est équipée du CVflow® AI Vision System on Chip d'Ambarella. Les utilisateurs bénéficient d'un traitement d'image avancé et des capacités d'intelligence artificielle intégrées à la caméra du SoC. Les analyses d'images peuvent être effectuées à grande vitesse (>25 images par seconde) et être transmises aux terminaux sous forme d'incrustations en direct dans des flux vidéo compressés via le protocole RTSP.
Grâce à l'ISP (Image Signal Processor, processeur de signal d'image) intégré, les informations d'image du capteur photosensible onsemi AR0521 sont traitées directement sur la caméra avec une accélération matérielle. Des fonctions automatiques utiles, par exemple pour la luminosité, le bruit et la correction des couleurs, sont incluses, ce qui améliore nettement la qualité de l'image.
« Avec IDS NXT malibu, nous avons développé une caméra industrielle capable d'analyser les images en temps réel et d'intégrer les résultats directement dans les flux vidéo », explique Kai Hartmann, responsable des innovations produit chez IDS. « La combinaison de l'IA sur caméra plus la compression et du streaming est une nouveauté dans l'environnement industriel, qui ouvre la voie à de nouveaux scénarii d'application pour le traitement intelligent des images. »
Cela a été rendu possible par une étroite coopération entre IDS et Ambarella, qui a permis d'unir leurs forces respectives dans les technologies industrielles et grand public. « Nous sommes fiers de collaborer avec IDS, l'un des leaders du traitement d’image industriel », déclare Jérôme Gigot, directeur général du marketing chez Ambarella. « IDS NXT malibu représente une nouvelle classe de caméras industrielles compatibles avec l'IA, qui garantit des temps d'inférence rapides et une grande qualité d'image grâce à notre SoC de vision IA CVflow. »
IDS NXT malibu est désormais disponible en série. La caméra fait partie du système complet d'intelligence artificielle IDS NXT. Des composants parfaitement adaptés les uns aux autres - de la caméra au studio de vision IA - accompagnent l'ensemble du flux de travail. Celui-ci s'étend de la prise d'images à l'entraînement d'un réseau neuronal et son exécution sur les séries de caméras IDS NXT en passant par l'étiquetage des images.
Informations complémentaires : https://fr.ids-imaging.com/ids-nxt.html
Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)